Modicon M262 - Jak rozwiązać konflikt adresów IP między interfejsami USB i Ethernet?
Domyślny adres IP portu USB kontrolera Modicon M262 to 192.168.200.1:
W niektórych przypadkach ten adres IP jest niezgodny z istniejącą konfiguracją sieci.
Zaczynając od wersji EcoStruxure Machine Expert V1.2 i wersji firmware V5.0.4.7 sterownika Modicon M262, można zmienić adres IP portu USB, modyfikując adres za pomocą pliku Post Configuration. Plik Post Configuration (Machine.cfg) zawiera 2 nowe parametry umożliwiające użytkownikowi modyfikację adresu IP portu USB:
Post Configuration jest dostępny z poziomu EcoStruxure Machine Expert poprzez menu „Build”:
Można go wygenerować w trybie offline lub edytować w trybie online. Plik zostanie umieszczony w folderze \Cfg na sterowniku.
Uwaga:
Nowy adres IP zostanie przypisany po ponownym uruchomieniu kontrolera.
W przypadku, gdy użytkownik ustawi adres IP dla portu USB, który znajduje się w tym samym obszarze adresów IP, co jeden z interfejsów Ethernet sterownika Modicon M262, ten interfejs Ethernet uruchomi się z domyślnym adresem IP.
Po zmianie adresu IP portu USB użytkownik musi zmodyfikować adres IP interfejsu PC (SE RNDIS PSX M262 Connection), aby znajdował się w tej samej podsieci.
Uwaga: W przypadku odłączenia lub ponownego uruchomienia sterownika Modicon M262, interfejs PC może utracić ustawiony adres IP i przyjąć adres domyślny (192.168.200.2).
Dowiedz się więcej o sterownikach
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska