Jak dobrać wyłącznik różnicowoprądowy ze względu na prąd czułości?
Czułość różnicowoprądowego urządzenia zabezpieczającego dobiera się głównie w zależności od funkcji, które ma spełniać:
- Ochrona przed porażeniem przy dotyku bezpośrednim.
- Ochrona przed porażeniem przy dotyku pośrednim.
- Ochrona przed pożarem spowodowanym upływem prądu.
Poniższa tablica daje wskazówki dotyczące:
- Konieczności zabezpieczenia obwodu przed tymi zagrożeniami ( obowiązkowe lub zalecane)
- Typu urządzenia różnicowoprądowego, które powinno być zastosowane w poszczególnych przypadkach, jego czułości i miejscu w instalacji.
(*) Czułość 10 mA jest przydatna w niektórych bardzo specyficznych zastosowaniach, tam gdzie występuje zagrożenie utrzymywania się przepływu
niebezpiecznego prądu (10 do 30 mA) bez możliwości uwolnienia się. Przykład: urządzenia podtrzymujące życie przy łóżku szpitalnym. Urządzenia o bardzo
wysokiej czułości często powodują wyzwolenie na skutek naturalnego prądu upływu w instalacji.
Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9