W czym możemy Ci dziś pomóc?

Czy jest możliwe zamontowanie aparatury XB4/XB5 na szynie symetrycznej 35mm?

Tak, posiadamy w ofercie dedykowane uchwyty, które mogą być zainstalowane na szynie symetrycznej 35 mm w modułowych szafach i obudowach. Służą do zamocowania wyposażenia do sterowania i sygnalizacji: przycisków, przycisków awaryjnych, łączników, lampek sygnalizacyjnych.

Uchwyty z otworem Ø 22 mm - A9A15151

1
Uchwyty uniwersalne - A9A15152

2

Dane techniczne3

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przycisków Harmony