Jak działają styki 95-96 i 97-98 w produkcie LTMR?
Styki 95-96 są oznaczone jako normalnie zamknięte, ale są otwarte po odłączeniu napięcia. Styki 97-98 są oznaczone jako normalnie otwarte, ale są zamknięte po odłączeniu zasilania. Po podłączeniu zasilania do LTMR, urządzenie wykona autotest, który zwykle trwa od 7 do 10 sekund, ale może trwać nawet 30 sekund. Po zakończeniu autotestu po włączeniu zasilania, jeśli nie zostaną wykryte żadne usterki, przekaźnik zostanie zasilony wewnętrznie i styki 97-98 zostaną otwarte, a 95-96 zamknięte. Jest to normalne działanie.
Dowiedz się więcej o stycznikach i wyłącznikach Tesys