Jaką minimalną i maksymalną temperaturę mogą wytrzymać metalowe obudowy?
Nasze obudowy z serii Spacial S3D, CRN, SBM, SF i SM, a także obudowy PanelSet SFN mogą być używane w niżej wymienionych temperaturach:
Warunki użytkowania: Temperatura powietrza otoczenia dla instalacji zewnętrznych lub wewnętrznych wynosi od -25ºC do +40 ºC.
Warunki atmosferyczne dla instalacji zewnętrznych: Wilgotność może chwilowo osiągnąć 100% przy temperaturze 25 ºC.
Dowiedz się więcej o szafach sterowniczych i obudowach uniwersalnych