Co oznacza kod nSt na wyświetlaczu przemiennika częstotliwości Altivar Process?
Oznaczenie nSt oznacza, że napęd jest w fazie zatrzymania wolnym wybiegiem
W celu rozwiązania należy podjąć następujące czynności:
-
Należy sprawdzić ustawienia zatrzymania wolnym wybiegiem. [ Complete settings] [Generic functions] [Stop configuration] [Freewheel stop ass.] Jeśli przypisane jest wejście cyfrowe, należy sprawdzić stan tego wejścia.
-
Naciśnięcie przycisku "STOP" na interfejsie HMI spowoduje wyzwolenie nSt, jeśli polecenie uruchomienia pochodzi z wejść terminala. Należy wyłączyć zasilanie przemiennika, aby je zdjąć.
-
Jeśli polecenie run jest obecne, gdy zasilanie jest podłączone do przemiennika, a tCt (typ 2-przewodowy) nie jest ustawiony na LEL (level), nSt zostanie wyzwolone.
-
Należy sprawdzić typ 2-przewodowy [ Complete settings] [Command and Reference] [2-wire type]
-
-
Jeśli przemiennik pracuje w trybie sieciowym, a parametr Control Mode [CHCF] jest ustawiony na Separate lub Not Separate, do momentu wydania polecenia uruchomienia może być wyświetlany komunikat nSt.
-
Należy zmierzyć napięcie 24 V do COM i upewnić się, że podane jest napięcie 24 V DC.
-
Należy sprawdzić ustawienie straty 4-20 mA i czy jest ustawione na zatrzymanie wolnym wybiegiem.
-
Należy sprawdzić reakcję na błąd zewnętrzny [ Complete Settings] [Error/Warning Handling [External error] i sprawdzić, czy jest ustawiona na zatrzymanie wolnym wybiegiem.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu