W czym możemy Ci dziś pomóc?

Modele baterii zamiennych sterowników PLC Schneider Electric

Zwykle bateria w sterowniku PLC wystarcza na dwa do 5 lat, a komunikat BAT Low (niski poziom naładowania baterii) jest wyświetlany na wskaźniku LED modułu CPU/zasilacza. Jeśli bateria nie zostanie wymieniona na czas, gdy BAT Low zostanie odnotowany, istnieje ryzyko, że utraty programu. W takiej sytuacji znalezienie właściwej baterii zamiennej jest kluczowe.

Poniżej wymieniono numery modeli baterii zamiennych dla sterowników PLC firmy Schneider Electric.

a. Modicon TSX Momentum PLC.
Model: Bateria litowa 2/3 AA
Modicon TSX Momentum PLC posiada baterię w swoich modułach opcjonalnych:
i. 172 PNN 210 22 - jeden port komunikacyjny Modbus Plus™
ii. 172 PNN 260 22 - dwa redundantne porty komunikacyjne Modbus Plus
iii. 172 JNN 210 32 - jeden port komunikacji szeregowej ogólnego przeznaczenia, do wyboru RS 232 lub RS 485
Model baterii to bateria litowa 2/3 AA. Dostęp do bocznych drzwiczek opcjonalnego adaptera umożliwia szybką wymianę pojedynczej baterii litowej 2/3 AA

b. Kompaktowe sterowniki PLC Modicon TSX
Model: Bateria litowa 1/2 AA
Bateria znajduje się z przodu modułu i może być wymieniana bez utraty danych podczas pracy.
Uwaga*: Jednostki centralne 258C/R odpowiadają normie kolejowej EN 50 155. Mają rozszerzony zakres temperatur, pamięć flash ROM dla programu użytkownika w CPU, więc nie jest wymagana bateria.

c. Sterowniki PLC Modicon TSX Premium
Numer modelu: TSX PLP01 (1 bateria) lub TSX PLP101 (10 baterii)
Wewnętrzna pamięć RAM jest podtrzymywana przez opcjonalną baterię (o żywotności 3 lat). Bateria znajduje się w module zasilania.

d. Modicon TSX Quantum PLCs
Model: 990 XCP 980 00
Jednostki centralne przechowują program aplikacji w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. Bateria ta jest umieszczona z przodu modułu i może być wymieniana podczas pracy jednostki centralnej.
Aby chronić program aplikacji przed przypadkowymi zmianami podczas pracy, procesory są wyposażone w przełącznik suwakowy ochrony pamięci. Dioda LED zapala się, gdy ten przełącznik jest aktywny.

e. Model Modicon M340
Wewnętrzna kopia zapasowa programu nie wymaga baterii.

f. Model Modicon M580
Nie wymaga baterii.
Wewnętrzna pamięć RAM aplikacji procesorów Modicon M580 przechowuje i wykonuje program aplikacji. Ta pamięć RAM nie ma podtrzymania bateryjnego, co oznacza, że dane mogą zostać utracone w przypadku awarii zasilania. Aby uniknąć utraty danych, można utworzyć kopię zapasową aplikacji w pamięci trwałej. Pamięć wewnętrzna zapewnia maksymalną pojemność 16 MB dla programu pamięci, 2 048 KB dla danych i 4 GB dla przechowywania danych.

g. Uwaga dotycząca sterowników PLC Modicon TSX Premium i Modicon TSX Quantum
W przypadku niektórych procesorów Modicon TSX Premium/Quantum można dodać kartę pamięci (inną niż wewnętrzna pamięć RAM) do przechowywania danych aplikacji, te karty pamięci mają własne baterie. Są to:
Bateria główna Model: TSX BAT M02
Bateria pomocnicza Model: TSX BAT M03
bateria pomocnicza, zapewnia kopię zapasową, dzięki czemu główna bateria może zostać wymieniona bez utraty danych.

Zastrzeżenia:

*Ostrzeżenie: Instalacja i konserwacja tego urządzenia powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany, kompetentny personel, który posiada odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie z urządzeniami wysokonapięciowymi i prądowymi. Niezastosowanie się do instrukcji / ostrzeżeń zawartych w Podręczniku instalacji miernika może spowodować trwałe uszkodzenie miernika, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Dowiedz się więcej o sterownikach programowalnych PAC i PLC