Jak działają blokady na kluczyk?
Blokady kluczykowe są używane do blokowania wyłączników automatycznych.
W przypadku, gdy w jednym układzie zamontowane są dwa wyłączniki przenoszące obciążenie na przykład między siecią a siecią. Przy braku sprzętu synchronizującego, dopuszczalne jest, aby tylko jeden był włączony na raz - nigdy oba.
Aby to osiągnąć, w obu wyłącznikach należy zainstalować blokadę na klucz, w obydwu z takim samym kluczem i dysponować tylko jednym kluczem. Bez klucza wyłącznik jest zablokowany, więc tylko jeden wyłącznik z kluczem może być włączony w danym momencie. Zapobiega to jednoczesnemu zasilaniu obciążenia z obu źródeł.
Jeśli w układzie zainstalowane są trzy wyłączniki w układzie główny-węzeł-główny, dopuszczalne jest włączenie dowolnych dwóch wyłączników jednocześnie. Każdy wyłącznik ma więc zamek, wszystkie mają takie same klucze, a użytkownik dysponuje dwoma kluczami. Wyłącznik bez klucza nie może być włączony, ale pozostałe mogą, zaspokajając potrzebę.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą wyłączników MasterPact MTZ