W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jakie są podstawowe ustawienia początkowe dla softstartu Altistart ATS22?

Poniższe wskazówki nie zastępują uważnego przeczytania instrukcji obsługi ATS22, szczególnie w odniesieniu do środków ostrożności przy instalacji oraz bezpieczeństwa ludzi i sprzętu.

Więcej informacji na temat poniższych ustawień można znaleźć w instrukcji urządzenia.
Poniżej przedstawiono sugerowaną kolejność ustawień menu/parametrów.
Inne parametry, które nie zostały tutaj wymienione, należy przyjąć jako ustawienia fabryczne.
Należy pamiętać, że dodatkowe ustawienia wymagane dla konkretnej aplikacji muszą być wykonywane niezależnie od tych wskazówek.

1) Strona 450, menu / parametry ConF:
Cod = nLOC, niezablokowane, aby umożliwić zmiany ustawień
dLtA = LInE (biorąc pod uwagę, że silnik jest skonfigurowany do zasilania trójfazowego, połączenie w linii zgodnie ze str. 30, opcja dLt jest specyficzna dla połączenia w uzwojeniu trójkątnym silnika, patrz str. 30 i 31).
In = ustawienie prądu znamionowego silnika w A (używanego do zabezpieczenia termicznego silnika i jako podstawa ograniczenia prądu rozruchowego)
UIn = ustawienie napięcia znamionowego sieci w V
LAC = On, dostęp do ustawień na poziomie zaawansowanym

2) Str. 51 i 52, menu / parametry SEt :
t90 = 30%, ustawienie fabryczne, dla obciążeń o dużej bezwładności zmienić na 50%, maksymalne ustawienie początkowego napięcia rozruchowego
ILt = 350% początkowe ustawienie fabryczne, jeśli to nie wystarczy do uruchomienia silnika ustawić na maksymalną możliwą wartość
tLS = 15s ustawienie fabryczne, maksymalny czas rozruchu, jeśli to nie wystarczy dla dużych obciążeń (wystąpienie błędu StF) rozważyć ustawienie od 30s
ACC = 10s ustawienie fabryczne, zachować tę wartość lub najkrótszy możliwy czas przyspieszania dla aplikacji

3) Strona 53 i 54, menu / parametry AdJ :
bSt = 0s, ustawienie fabryczne czasu doładowania, aktywuj doładowanie napięcia, jeśli maszyna i zasilanie sieciowe obsługują tę funkcję, sugerowane ustawienie początkowe 1,0s
SSC = On, ustawienie fabryczne typu sterowania rozruchem, w trybie On przyspieszenie jest kontrolowane przez sprzężenie, uzyskując najlepszą wydajność rozruchu silnika.

4) Uruchom silnik, sprawdź, czy uruchamia się płynnie.

5) Można przetestować dodatkowe nowe rozruchy, zmniejszając ILt (i ewentualnie bSt), aż rozruch będzie utrudniony lub pojawi się komunikat o błędzie.

6) Przywrócić ustawienie ILt (i ewentualnie bSt) do wartości z poprzedniego poprawnego uruchomienia.

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu