Do czego służy funkcja anti-pumping podczas zamykania wyłącznika?
Celem mechanicznej funkcji anti-pumping jest zapewnienie, że wyłącznik otrzymujący jednoczesne polecenia otwarcia i zamknięcia nie będzie otwierał się i zamykał w nieskończoność.
Po wyzwoleniu awaryjnym lub celowym otwarciu za pomocą sterowania ręcznego lub elektrycznego, polecenie zamknięcia musi zostać najpierw przerwane, a następnie ponownie aktywowane w celu zamknięcia wyłącznika.
Jeśli występuje ciągłe polecenie zamknięcia, po otwarciu wyłącznik pozostaje otwarty do momentu przerwania polecenia zamknięcia. Do zamknięcia wyłącznika wymagane jest nowe polecenie zamknięcia. Nowy rozkaz nie jest wymagany, jeśli wyzwalacz zamykający jest połączony szeregowo ze stykiem PF „gotowy do zamknięcia”.
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact