W czym możemy Ci dziś pomóc?

Co powoduje błąd OL2 w przemienniku częstotliwości ATV212?

Błąd OL2 wskazuje, że przemiennik wykrył błąd przeciążenia silnika.
Dzieje się tak, gdy prąd silnika przekroczy poziom zaprogramowany w parametrze tHr (działa tak samo jak przekaźnik przeciążeniowy silnika w rozruszniku silnika).

Wysoki prąd może być spowodowany przez:
- Nadmierne obciążenie przyłożone do silnika (silnik jest zbyt mały w stosunku do obciążenia).
- Silnik jest zablokowany (zablokowany wirnik).
- Silnik pracuje z niską prędkością przez długi czas (zmniejszone chłodzenie wentylatora na silniku).
- Nieprawidłowe ustawienie parametru Pt (tryb sterowania silnikiem).
- Zużycie silnika i problem z uzwojeniem.
- Problem z aplikacją.

Zalecenia:
- Należy upewnić się, że przemiennik i silnik są prawidłowo dobrane do aplikacji oraz sprawdzić czy nic nie blokuje silnika.
- Sprawdzić, czy parametr AU1 (Auto Ramp Adapt) jest ustawiony na 0 [wyłączony]. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 1 [włączone].
- Dokładnie sprawdzić parametry przemiennika, w szczególności tHr (zabezpieczenie termiczne silnika), upewnić się, że dane z tabliczki znamionowej silnika zostały wprowadzone poprawnie
image
- Przetestować przemiennik ustawiając wyjściową utratę fazy (F605=0) i uruchomić przemiennik „przy otwartym obwodzie” z odłączonym silnikiem. Uruchomić przemiennik przy częstotliwościach 20 Hz, 40 Hz i 60 Hz. Jeśli przemiennik nie zgłosi błędu, problem prawdopodobnie leży po stronie silnika/aplikacji.
- Wykonać pomiary na siniku, aby znaleźć wszelkie problemy z uzwojeniami/izolacją silnika.

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
Dowiedz się więcej
Produkt: