Czy możliwe jest ciągłe podawanie napięcia na cewkę wyzwalacza wzrostowego (MX) w wyłączniku ComPacT NSX
Tak, możliwe jest utrzymanie ciągłego zasilania cewki wyzwalacza wzrostowego (MX) w wyłączniku Compact NSX. Nowa technologia zastosowana w tych urządzeniach pozwala na stałe podanie napięcia bez ryzyka uszkodzenia cewki wyzwalacza. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne stosowanie MX w aplikacjach, które wymagają stałego nadzoru lub gotowości do natychmiastowego wyzwolenia.
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact