W czym możemy Ci dziś pomóc?

Czy ComPacT NSXm można montować na szynie DIN?

Tak, wyłączniki ComPacT NSXm są przystosowane do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm. Dzięki kompaktowej konstrukcji i zintegrowanym zaciskom EverLink, montaż jest szybki i nie wymaga dodatkowych uchwytów. Rozwiązanie to pozwala na oszczędność miejsca w rozdzielnicy i skraca czas instalacji, co jest szczególnie korzystne w aplikacjach budynkowych i przemysłowych.

Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact