Jaki jest stopień ochrony IP dla serii Harmony XB4 i XB5?
Produkty z serii XB4 i XB5 posiadają stopnie ochrony IP66, IP67, IP69 oraz IP69K.
Są one wymienione w ten sposób, ponieważ testy dla IP6, IP7, IP9 i IP9K mają różne wymagania. Umieszczenie wszystkich tych oznaczeń wskazuje, że produkty przeszły każdy z testów indywidualnie.
Można zauważyć, że IP69 i IP69K są wymienione osobno, mimo że istnieje tylko jeden test dla tych oznaczeń. Jest to spowodowane tym, że IP69 jest testowany zgodnie z normą IEC i dotyczy sprzętu elektrycznego, natomiast IP69K jest testowany zgodnie z normą ISO i odnosi się do sprzętu elektrycznego montowanego w pojazdach drogowych. Przykładem zastosowania IP69K dla produktów Harmony XB4 i XB5 są pojazdy do zbierania odpadów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przycisków Harmony