Jaki jest poziom hałasu styczników iCT?
Wszystkie modułowe styczniki iCT (od 16 do 100 A) są kontrolowane pod względem poziomu hałasu podczas produkcji – wynosi on 30 dB w odległości 30 cm.
W warunkach eksploatacyjnych poziom hałasu powinien być następujący:
- Mniej niż 25 dB w odległości 1 m (na zewnątrz obudowy bez drzwi) – dla nowych urządzeń,
- Mniej niż 35 dB w odległości 1 m (na zewnątrz obudowy bez drzwi) – po okresie eksploatacji,
pod warunkiem, że styczniki są prawidłowo zainstalowane, konserwowane i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami producenta oraz zasadami dobrej praktyki technicznej.
Podczas załączania lub wyłączania stycznika poziom hałasu może być wyższy, jednak trwa to bardzo krótko.
Zalecamy stosowanie obudów z drzwiami, aby dodatkowo ograniczyć poziom hałasu na zewnątrz.
Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti9