W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jakie są wymagania sprzętowe i programowe komputera, aby móc zainstalować i uruchomić oprogramowanie do konfiguracji sterowników PLC EcoStruxure Machine Expert?

Wymagania sprzętowe:

Minimalne:
Procesor: Intel® CoreTM 2 Duo (lub nowszy)
Pamięć RAM: 4 GB
Wolne miejsce na dysku twardym: 8 GB, w tym miejsce na instalację oprogramowania kompaktowego, miejsce tymczasowe na uruchomienie i miejsce na zapisywanie aplikacji
Wyświetlacz: rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli
Urządzenia peryferyjne: mysz lub kompatybilne urządzenie wskazujące, port USB typu A
Dostęp do Internetu: instalacja i rejestracja przez Internet wymagają dostępu do Internetu.

Zalecane:
Procesor: Intel® CoreTM i7 (lub równoważny)
Pamięć RAM: 8 GB
Wolne miejsce na dysku twardym: 15 GB na pełną instalację oprogramowania, miejsce tymczasowe na wykonanie i miejsce na zapisywanie aplikacji
Wyświetlacz: rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli
Urządzenia peryferyjne: mysz lub kompatybilne urządzenie wskazujące, port USB typu A
Dostęp do Internetu: instalacja i rejestracja przez Internet wymagają dostępu do Internetu.

Wymagania dotyczące oprogramowania:
Oprogramowanie EcoStruxure Machine Expert obsługuje następujące systemy operacyjne:
Microsoft Windows®  7 SP1 Professional Edition 32 bity
Microsoft Windows®  7 SP1 Professional Edition 64 bity
Microsoft Windows®  8.1 Professional Edition 32 bity
Microsoft Windows®  8.1 Professional Edition 64 bity
Microsoft Windows®  10 Professional Edition 32 bity
Microsoft Windows®  10 Professional Edition 64 bity

Wymagania:
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub 4.8

Dokumentacja EcoStruxure Machine Expert zawiera dokumenty w formacie PDF, które wymagają zainstalowania programu Adobe Reader TM. Program ten nie jest częścią instalacji EcoStruxure Machine Expert, ale można go pobrać ze strony http://www.adobe.com/go/getreader.

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings