W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jak przywrócić ustawienia fabryczne napędów ATV12?

Aby przywrócić ustawienia fabryczne napędów ATV12 przejdź do menu ConF za pomocą pokrętła. Naciśnij przycisk Enter (pokrętło pełni funkcję przycisku Enter). Przewiń w dół do FCS i naciśnij Enter.

Na wyświetlaczu powinno pojawić się nO. Ustaw pokrętło na InI. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Enter przez 2-3 sekundy. Po zakończeniu na wyświetlaczu ponownie pojawi się nO.

Uwaga:  Przywrócenie ustawień fabrycznych nie może zostać wykonane, gdy napęd jest włączony. Napęd musi być wyłączony.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą falowników ATV12