W czym możemy Ci dziś pomóc?

Czy mogę połączyć dwa zasilacze równolegle?

Zasadniczo tak, możliwe jest równoległe połączenie dwóch zasilaczy.
Skuteczność takiego rozwiązania zależy od równomiernego podziału prądu obciążenia pomiędzy oba zasilacze.
Kluczowym czynnikiem jest dokładne dopasowanie napięcia wyjściowego obu urządzeń.
Jeśli jeden zasilacz ma napięcie 12,0 V, a drugi 12,2 V, to ten o wyższym napięciu będzie dostarczał większość prądu, a drugi pozostanie praktycznie nieaktywny.

W celu zwiększenia niezawodności systemu zaleca się zastosowanie modułu redundancji, który zabezpieczy aplikację przed awarią jednego z zasilaczy.


Przykład zastosowania redundancji (dla obciążenia 20 A):
Moduł ABL8RED** jest standardowo używany jako moduł redundancji.
W przypadku awarii jednego z dwóch zasilaczy wejściowych, drugi przejmuje całe obciążenie, zapewniając ciągłość zasilania.
Aby system działał prawidłowo:

Oba zasilacze muszą mieć identyczne napięcie wyjściowe.
Przy całkowitym obciążeniu 20 A, każdy zasilacz dostarcza po 10 A.
W przypadku awarii jednego z nich, drugi przejmuje pełne obciążenie 20 A.

Dowiedz się więcej o zasilaczach ogólnego zastosowania

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
Dowiedz się więcej
Produkt:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings