Jaka jest różnica między wyłącznikami K60 (do zastosowań domowych) a iC60 (do zastosowań przemysłowych)?
Różnice dotyczą zarówno obowiązujących norm, jak i możliwości zastosowania akcesoriów elektrycznych.
Model wyłącznika K60 jest zgodny z normą IEC/EN 60898, która dotyczy wyłączników automatycznych przeznaczonych do instalacji domowych i podobnych, zapewniających ochronę przed przeciążeniem i zwarciem. Wyłącznik ten posiada zdolność wyłączania na poziomie 6 kA i nie umożliwia podłączenia akcesoriów elektrycznych.
Model wyłącznika iC60 Acti9 spełnia wymagania normy IEC/EN 60947-2, dotyczącej aparatury niskonapięciowej — część 2: wyłączniki automatyczne. Wyłącznik ten posiada zdolność wyłączania 10 kA przy napięciu 400 V AC i umożliwia podłączenie akcesoriów elektrycznych.
Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9