W czym możemy Ci dziś pomóc?

Co może powodować wyłączenie napędu ATV320 z powodu błędu OLF?

Przeciążenie silnika (OLF) jest wyzwalane przez pobór prądu przez silnik powyżej wartości prądu termicznego silnika (Ith) zaprogramowanej w napędzie.  To zabezpieczenie silnika opiera się na krzywej odwrotnej do czasu. Im wyższa wartość prądu powyżej ustawienia Ith, tym krótszy czas wyzwolenia przez OLF.

Rozwiązywanie problemów obejmuje:

  • Sprawdź, czy informacje z tabliczki znamionowej silnika są poprawnie zaprogramowane w menu drC.
  • Sprawdź, czy prąd termiczny silnika (Ith) jest zaprogramowany na FLA silnika.
  • Sprawdź, czy obciążenie nie jest zbyt duże dla silnika.
  • Sprawdź, czy ograniczenie prądu (CL1) nie jest zbyt niskie.  Zazwyczaj obciążenia o zmiennym momencie obrotowym ustawia się na 1,2 x FLA silnika, a obciążenia o stałym momencie obrotowym na 1,5 x FLA.
  • Sprawdź, czy prąd silnika jest zrównoważony we wszystkich trzech fazach i nie przekracza FLA silnika.

Stan termiczny silnika (thr) można wyświetlić w menu monitorowania (SUP).  Napęd wyłączy się, gdy thr osiągnie 118%.  Nie będzie można go zresetować, dopóki thr nie spadnie poniżej 100%.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą serii Altivar Machine ATV320

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings