Który wyzwalacz w wyłączniku MCCB zapewnia ochronę LSI?
Dla serii Compact NSX:
Wymagane funkcje ochrony z regulacją dla zabezpieczenia długoczasowego (Long-time), zabezpieczenia krótkoczasowego (Short-time) oraz zabezpieczenia bezzwłocznego (Instantaneous) można uzyskać za pomocą wyzwalacza Micrologic 2, przy czym należy pamiętać, że opóźnienie czasowe dla funkcji długoczasowej i krótkoczasowej jest nieregulowane.
Jeśli wymagane są te funkcje ochrony z regulowanym opóźnieniem czasowym, należy wybrać wyzwalacz Micrologic 5.
Dla serii Compact NS:
Funkcje ochrony długoczasowej, krótkoczasowej i bezzwłocznej (LSI) z regulowanym opóźnieniem czasowym dla zabezpieczenia długoczasowego i krótkoczasowego można uzyskać za pomocą wyzwalacza Micrologic 5.
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact