W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jak włączać/wyłączać i potwierdzać alarmy w miernikach serii PM8000 za pomocą przedniego wyświetlacza?

W sytuacji pojawienia się błędu w mierniku serii PM8000 może migać czerwona dioda LED alarmu na przednim wyświetlaczu.

W mierniku serii PM8000 domyślnie włączonych jest wiele alarmów, które mogą przejść w stan alarmowy po włączeniu zasilania. Warto rozważyć, które alarmy z listy alarmów pozostawić włączone, a które wyłączyć.


Instrukcja:
Na ekranie podsumowania naciśnij przycisk ekranu głównego (na dole pośrodku).

img

Użyj przycisków odpowiadających klawiszom strzałek w górę i w dół (dwa środkowe przyciski), aby przejść do opcji Alarmy. Wybrana opcja zostanie podświetlona na pomarańczowo. Należy pamiętać, że po upływie 10 sekund wyświetlacz powróci do ekranu podsumowania.
img

Gdy opcja „Aktywne alarmy” jest podświetlona na pomarańczowo, naciśnij przycisk z symbolem zaznaczenia (pierwszy przycisk od prawej strony): otworzy się menu rozwijane zawierające pozycje „Aktywne alarmy” i „Alarmy historyczne”. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję „Aktywne alarmy” i naciśnij przycisk z symbolem zaznaczenia.
img


Zwróć uwagę, które konkretne alarmy są tam wymienione (najczęściej aktywnymi alarmami sygnalizowanymi domyślnie są alarmy zaniku prądu). Alarmy, zarówno aktywne, jak i niepotwierdzone, są przyczyną migania diody LED alarmu w lewym dolnym rogu oraz migania graficznej ikony dzwonka w prawym górnym rogu ekranu wyświetlacza (zaznaczone na poniższym obrazku).
img

Naciśnij ponownie przycisk Home, aby powrócić do menu wyboru, a następnie użyj przycisku strzałki, aby przejść do opcji „Meter Setup” (Konfiguracja miernika). Należy pamiętać, że po upływie 10 sekund nastąpi powrót do ekranu aktywnych alarmów. W takim przypadku należy ponownie nacisnąć przycisk Home i przejść strzałką w dół do opcji „Meter Setup” (Konfiguracja miernika).

Gdy opcja „Meter Setup” (Konfiguracja miernika) zostanie podświetlona na pomarańczowo, naciśnij przycisk z symbolem zaznaczenia, aby aktywować menu rozwijane Meter Setup (Konfiguracja miernika).
img

Za pomocą przycisków strzałek zaznacz opcję „Alarm Setup” (Konfiguracja alarmu) i naciśnij przycisk z symbolem zaznaczenia, aby wyświetlić ekran konfiguracji alarmu.
img

Ekran konfiguracji alarmów pokazuje, które alarmy zostały włączone, a które wyłączone. Zielony znacznik wyboru po prawej stronie alarmu oznacza, że jest on włączony: brak zielonego znacznika oznacza, że alarm nie jest włączony.
img

Naciśnij przycisk Setup (pierwszy przycisk od prawej strony – ma niebieską grafikę przedstawiającą koło zębate), aby zmodyfikować ustawienia alarmu: wyświetli się ekran „Enter Password” (Wprowadź hasło).

Domyślne hasło dla mierników serii PM8000 to 0000000. Gdy na ekranie „Enter Password” wyświetlą się same zera, naciśnij przycisk z symbolem zaznaczenia (pierwszy przycisk od prawej strony).
img

Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przejść do żądanego alarmu, który chcesz włączyć lub wyłączyć. Gdy żądany alarm zostanie podświetlony na niebiesko, naciśnij jednocześnie oba przyciski strzałek w górę i w dół (oba przyciski środkowe), aby zmienić stan z włączonego na wyłączony lub odwrotnie.
img

Należy pamiętać, że zielony znacznik wyboru pojawi się lub zniknie w zależności od stanu alarmu. Należy również pamiętać, że nadal obowiązuje 10-sekundowy limit czasu, więc jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, miernik automatycznie powróci do ekranu aktywnych alarmów i będzie wymagał ponownego przejścia do ustawień alarmów oraz ponownego wprowadzenia hasła, aby powrócić do ustawień alarmów.

Po wybraniu alarmów, które chcesz włączyć lub wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk zaznaczenia. Wyświetli się ekran z komunikatem „Konfiguracja alarmów została zmieniona”, a poniżej: „Akceptujesz zmiany? Sprawdź, czy alarm jest prawidłowo skonfigurowany”. Naciśnij ponownie przycisk zaznaczenia, aby zaakceptować zmiany.
img

Należy pamiętać, że jeśli zmiany nie powodują aktywacji alarmu, nadal pozostają one niepotwierdzone, a graficzna reprezentacja dzwonka w prawym górnym rogu zmieniła się z migającego dzwonka na migający kontur dzwonka. Ponadto czerwona dioda LED alarmu w prawym dolnym rogu przedniej części miernika nadal miga — oba te elementy będą migać do momentu, aż nie będzie żadnych aktywnych alarmów ani niepotwierdzonych alarmów.

Naciśnij ponownie przycisk Home, przejdź do sekcji Active Alarms (Aktywne alarmy) i naciśnij przycisk zaznaczenia. Jeśli nadal występują aktywne alarmy, ustal, czy istnieje rzeczywista sytuacja, którą należy rozwiązać, czy też aktywny alarm można wyłączyć. Po rozwiązaniu problemu i/lub wyłączeniu alarmów wymienionych w sekcji Active Alarms (Aktywne alarmy) użyj ponownie przycisku Home, aby przejść do sekcji „Historical Alarms” (Alarmy historyczne) i naciśnij przycisk zaznaczenia.
img

Zielone znaczniki pojawią się po prawej stronie wszystkich alarmów na liście alarmów historycznych, a ponieważ nie ma żadnych aktywnych alarmów, zarówno czerwona dioda LED w lewym dolnym rogu wyświetlacza miernika, jak i graficzna reprezentacja dzwonka w prawym górnym rogu ekranu przestaną migać i będą wyłączone.
img


Naciśnij przycisk ekranu głównego, aby powrócić do ekranu podsumowania, a następnie naciśnij przycisk z symbolem zaznaczenia.

Dowiedz się więcej o analizatorach parametrów sieci

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: