{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Czym różni się kolor biały polarny od biały „active” w osprzęcie...

Kolory biały polarny i biały „active” różnią się kolorem RAL. Są to odpowiednio: 1) RAL 9010 dla koloru biały połysk, 2) RAL 9016 dla koloru "active". Klawisze i ramki w kolorze biały...

Czy mogę zaimportować listę identyfikatorów (użytkowników) pochodzących ze...

Tak. Należy pobrać taką listę na smartfon lub tablet i zaimportować ją do stacji ładowania EVlink Pro AC za pomocą aplikcji eSetup. Dowiedz się więcej o Stacjach ładowania pojazdów elektrycznych...

Dlaczego zasilacz awaryjny Back-UPS ES emituje stały ton, a dioda LED...

Problem: Dlaczego zasilacz awaryjny Back-UPS ES emituje stały ton, a dioda LED włącznika zasilania zaczyna migać? Linia produktów: BACK-UPS ES Środowisko: BE350G, BE450G, BE550G, BE650G1 and BE750G...

Jaka jest funkcjonalność bramki DALI KNX?

Bramka DALI umożliwia: Załączanie i ściemnianie 64 stateczników DALI w 16 grupach Zaprogramowanie 16 scen Możliwość kontroli wszystkich 64 stateczników indywidualnie Przesyłanie informacji o błędach...

Popularne odpowiedzi wideo na często zadawane pytaniaPopularne filmy

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Dowiedz się więcej dzięki często zadawanym pytaniom na temat wiedzy ogólnejWiedza ogólna

Jaka jest różnica pomiędzy kategoriami użytkowania A i B w klasyfikacji...

Zgodnie z normą IEC 60947-2, kategoria użytkowania wyłącznika automatycznego powinna być określona w odniesieniu do tego, czy jest on specjalnie przeznaczony do selektywności za pomocą celowego...

Czym się różni znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane od znamionowego...

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): Wartość szczytowa napięcia impulsowego o określonej postaci i biegunowości, które urządzenie jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia w określonych...

Czym jest dyrektywa MID [Measuring Instruments Directive]?

Dyrektywa MID (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE) to europejska dyrektywa z 2004 r. mająca zastosowanie do urządzeń i systemów pomiarowych. Dyrektywa MID obejmuje m.in. liczniki energii...

Jaki jest współczynnik mocy silnika indukcyjnego przy pełnym obciążeniu i...

Współczynnik mocy silników indukcyjnych zmienia się w zależności od obciążenia, zwykle od około 0,85 lub 0,90 przy pełnym obciążeniu do około 0,20 przy braku obciążenia. Przy braku obciążenia silnik...