{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
{}

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Skąd można pobrać instrukcję programowania do przemienników ATV320 w języku polskim?

Instrukcja programowania do przemienników ATV320 w języku polskim dostępna jest w załączniku. Pełna oferta przemienników ATV320 .

Jaka jest różnica w działaniu układów sterowania żaluzjami przyciskiem lub łącznikiem?

Oferujemy dwa standardowe układy sterownia żaluzjami: łącznikiem - po naciśnięciu klawisza, pozostaje on w pozycji aktywnej i roleta porusza się do osiągnięcia skrajnego położenia, bądź do momentu aż klawisz zostanie wciśnięty do pierwotnej pozycji (roleta musi być wyposażona w układ wykrywający...

Jaka jest różnica między kategoriami użytkowania AC-7a i AC-7b?

Kategorie AC-7a i AC-7b dobierane są w zależności od zastosowania stycznika: AC-7a - obciążenia o małej indukcyjności stosowane w gospodarstwie domowym, np. miksery, blendery, AC-7b - obciążenia silnikowe stosowane w gospodarstwie domowym, np. wentylatory. Pełna oferta styczników iCT . Dowiedz się...

Skąd można pobrać instrukcję programowania falownika ATV 212 w języku polskim?

Instrukcja programowania Altivara 212 w języku polskim dostępna jest w załączniku. Ze względu na ograniczoną listę parametrów w drugim załączniku znajduje się pełna instrukcja w języku angielskim. Każda z instrukcji zawiera kody błędów wraz z opisami oraz zalecanymi działaniami.

Czy przekładniki Ferrantiego typu CSH120 i CSH200 można instalować na kablach bez uziemionego ekranu?

Przekładniki Ferrantiego typu CSH120 i CSH200 są wykorzystywane do bezpośredniego pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Ze względu na niskie napięcie izolacji, przekładniki przeznaczone są do stosowania wyłącznie na kablach z uziemionym ekranem.

Jakie oprogramowanie służy do programowania przekaźników Zelio Logic (starsze serie SR1 i nowsze SR2, SR3)?

Do programowania przekaźników Zelio Logic stosuje się oprogramowanie Zelio Soft. Do starszej wersji przekaźnika Zelio Logic (SR1...) oprogramowanie Zelio Soft w wersji 1.5 znajduje się w załączniku Dla nowszysch wersji przekaźników tj SR2/SR3 w 2017 roku zostało wydane oprogramowanie Zelio Soft w...

Gdzie znajdują się biblioteki urządzeń Schneider Electric do oprogramowania SISTEMA?

Biblioteki Schneider Electric do oprogramowania SISTEMA są dostępne pod adresem: http://www.tesensors.com W zakładce Service & Support > Software > SISTEMA Software Assistant

Jaki jest czas zadziałania zabezpieczenia róznicowoprądowego z czułością 30mA z gamy Acti9?

Czas zadziałania zabezpieczenia różnicowo prądowego liczony jest od momentu pojawienia się prądu upływowego do momentu całkowitego rozłączenia obwodu. Dla wyłączników Acti9 o znamionowej czułości 30 mA zostały określone następujące wartości: Wartość prądu różnicowego (mA) Maksymalny czas...

Popularne odpowiedzi wideo na często zadawane pytaniaPopularne filmy

Dowiedz się więcej dzięki często zadawanym pytaniom na temat wiedzy ogólnejWiedza ogólna

Jak wyeksportować widok zaprojektowanej rozdzielnicy w programie EcoStruxure Power Build?

Po wykonaniu pełnej konfiguracji rozdzielnicy (zainstalowaniu wszystkich aparatów i dodaniu akcesoriów), należy wejść do menu Plik (lewy górny róg) i wybrać opcję "Eksport Widoku Rozdzielnicy do .dwg" Otworzy się okno jak poniżej, w którym należy zaznaczyć wybraną rozdzielnicę oraz miejsce, w...

Jak otworzyć kartę materiałową wyspecyfikowanego aparatu w programie EcoStruxure Power Build?

Aby otworzyć kartę katalogową wybranego aparatu w programie EcoStruxure Power Build, należy kliknąć zaznaczony poniżej znak "i" po prawej stronie referencji w zakładce "Wybór Produktów". Po wciśnięciu zostanie otworzona karta katalogowa produktu na naszej stronie, gdzie będzie dostępnych więcej...

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji itp.