Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Mackmyra — efektywne destylarnie whisky

Tekst domyślny
Program partnerski Collaborative Automation Partner Program (CAPP) przewiduje współpracę z partnerami technicznymi, którzy dostarczają kluczowe komponenty składające się na nasze kompleksowe, niestandardowe rozwiązania.

Program partnerski Collaborative Automation Partner Program (CAPP) przewiduje współpracę z partnerami strategicznymi z całego świata, którzy dostarczają kluczowe komponenty składające się na nasze kompleksowe, niestandardowe rozwiązania. 


Przykład takiej ścisłej współpracy stanowi realizacja projektu zleconego przez przedsiębiorstwo Mackmyra Svensk Whisky. Destylarnia Mackmyra jest położona w pobliżu jednego z najczystszych źródeł wody na świecie, stanowiącego z punktu widzenia marketingu kluczowy wyróżnik firmy na rynku. Aby osiągnąć cele produkcyjne — 1,8 miliona butelek rocznie — przedsiębiorstwo postanowiło zadbać o przyjazne i bezpieczne dla środowiska warunki produkcji.


Firma Mackmyra wraz ze Schneider Electric dążyła do stworzenia efektywnego, ekologicznego i bezpiecznego rozwiązania przeznaczonego dla nowej destylarni. Przedsiębiorstwo Schneider Electric porozumiało się ze swoim partnerem CAPP, firmą Bihl+Wiedemann, którego rozwiązania miały ułatwić opracowanie satysfakcjonującego rozwiązania dla tego klienta.

Wyzwanie

Ustalenie właściwego poziomu automatyzacji stanowiło jedno z największych wyzwań podczas realizacji tego projektu. Zbytnia automatyzacja procesu uniemożliwiałaby ręczne wprowadzanie korekt w ostatniej chwili, często o krytycznym znaczeniu. A to właśnie te drobne zmiany sprawiają, że whisky Mackmyra wyróżnia się unikatową barwą i wyjątkowym nasyceniem. Rozwiązanie automatyzujące powinno uwzględniać wiele różnych czynników występujących w procesie produkcji, w zależności od jakości surowców. Klientowi zależało także na rozwiązaniu, które pozwalałoby obserwować cały proces. A to oznaczało widoczność tego, co dzieje się nie tylko na pojedynczym piętrze, ale w całej destylarni.

Rozwiązanie

Lokalny zespół Schneider Electric wdrożył system sterowania całym procesem, od dostawy surowców po gotową whisky. Zaimplementowany system sterowania procesem opiera się na platformie EcoStruxure Plant (znanej wcześniej pod nazwą PlantStruxure) — zaprojektowanej przez Schneider Electric zintegrowanej architekturze automatyki i współpracy przeznaczonej do zastosowań przemysłowych i infrastrukturalnych. To on umożliwia szefostwu destylarni Mackmyra obserwację całego procesu produkcji. 

Kierownictwo może także sporządzać raporty i prezentować wytwórnię bez względu na to, gdzie znajdują się ich potencjalni klienci. Ponadto firma Schneider Electric zakupiła od swojego partnera CAPP i branżowego eksperta, przedsiębiorstwa Bihl+Wiedemann, moduł AS-i, który usprawnia komunikację i ułatwia przesyłanie danych. 


Rozwiązanie zapewnia spójną komunikację między procesami, pozwalając na błyskawiczne wprowadzanie korekt. W przypadku wykrycia zużycia się surowca wstrzymuje przenośnik taśmowy do czasu jego uzupełnienia. Rozwiązanie zmniejsza zużycie energii w destylarni nawet o 50% w porównaniu do poprzedniego systemu. System SCADA zapewnia widoczność i kontrolę nad całym procesem z poziomu sterowni. 


Ponadto, nawet jeśli operatorzy nie znajdują się akurat w sterowni, nadal mogą monitorować alarmy, korzystając z urządzeń mobilnych i paneli Magelis HMI. Istotnie ogranicza to przestoje.

Odkryj program dla partnerów technicznych Collaborative Automation

Program partnerski Collaborative Automation Partner Program pozwala tworzyć kompleksowe rozwiązania w oparciu o osiągnięcia techniczne naszych partnerów zintegrowane z ofertą Schneider Electric.
Więcej informacji

Czat jest już dostępny