Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Przydatne zasoby
Korzystaj z dostępu do najnowszych informacji o normach elektrycznych, bądź na bieżąco z branżowymi trendami i rozwijaj swoją bazę wiedzy z pomocą naszej oferty.
Informacje i narzędzia, dzięki którym będziesz realizować projekty na czas i bez przekraczania budżetu
Łącząc swoje kompetencje z naszą wiedzą oraz wyjątkowymi produktami i cyfrowymi innowacjami, możesz stworzyć najwyższej klasy projekty procesów i budynków, a przy tym uczynić je bezpieczniejszymi, bardziej niezawodnymi, efektywnymi, komfortowymi i ekologicznymi.
Poradnik inżyniera elektryka
Praktyczne wskazówki dotyczące instalacji elektrycznych NN i normy IEC 60364.
Podręcznik projektowania aplikacji cyfrowych według norm IEC
To kompendium wiedzy technicznej jest nieocenioną pomocą podczas określania specyfikacji, projektowania i wskazywania wymaganych cyfrowych systemów rozdziału zasilania.
Przedstawiamy zbiór informacji na tematy związane z bezpieczeństwem, takie jak ochrona przed wyładowaniami łukowymi i upływem doziemnym. Zapoznaj się z naszymi produktami do zapewniania bezpieczeństwa — są to na przykład wyłączniki automatyczne, wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD) i urządzenia do wykrywania zwarć łukowych (AFDD).
Dowiedz się więcej na temat urządzeń do wykrywania zwarć łukowych (AFDD) i sposobów minimalizacji zagrożenia pożarami instalacji elektrycznych.
W naszym uzupełniającym przewodniku technicznym znajdziesz informacje o selektywności w instalacjach niskiego napięcia, połączeniach kaskadowych, a także tablice koordynacji wszystkich wyłączników automatycznych Schneider Electric.
Ta międzynarodowa norma obejmuje ponad 30 wymogów określających zasady projektowania bezpiecznej i sprawnej instalacji elektrycznej. Przeczytaj, co do powiedzenia na jej temat mają nasi eksperci.
Ta grupa norm dotyczy wszystkich podzespołów NN, w tym rozdzielnic elektrycznych (PCC), centrów sterowania silnikami (MCC) i szynoprzewodów. Przeczytaj, co na ten temat piszą nasi eksperci.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i nie w pełni zabezpieczona. Poza tym może nie wyświetlać tej witryny lub innych prawidłowo. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny. W celu optymalnego działania zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej.