EcoXpert

    Inteligentny dom

    Inteligentny dom pozwala Ci sterować oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz wentylacją, które połączone w inteligentny system pomagają obniżyć koszty energii.

JAKI POWINIEN BYĆ OSZCZĘDNY I INTELIGENTNY DOM?

Hasło „inteligentny dom” kojarzy nam się głównie z urządzeniami multimedialnymi. Tymczasem rozbudowany system kina domowego czy Smart TV nie uczyni naszego domu inteligentnym. O jego nowoczesności nie świadczy również jedynie zastosowanie skomplikowanych technologii budowlanych, użycie wyrafinowanych materiałów czy też stworzenie dobrego projektu architektonicznego.

Nowoczesny inteligentny dom to taki, który potrafi zadbać zarówno sam o siebie, jak i o komfort i bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Dobrze zorganizowany inteligentny dom zrobi to wszystko, jednocześnie niezmiennie utrzymując koszty eksploatacji na jasno określonym, najniższym możliwym poziomie.

Rosnące ceny energii sprawiają, że coraz więcej osób szuka systemu, który umożliwi skuteczne jej oszczędzanie. Do takich rozwiązań należy m.in. system KNX Schneider Electric. Zastosowanie go pozwala nie tylko na lokalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi, regulując temperaturę np. we wszystkich pokojach w jednorodzinnym domu, ale umożliwia też zarządzanie elementami technologii, które w pełni współpracują z pozostałą częścią automatyki. Przykładem zastosowania systemu w inteligentnym domu jest obsługa centrali wentylacyjnej czy rekuperatora.


Jak zacząć oszczędzać w inteligentnym domu?

Jak świadomi są zapewne użytkownicy każdego rodzaju obiektów, kluczowym dla efektywnego oszczędzania jest regularny pomiar zużycia mediów. W inteligentnym domu system KNX, dzięki szerokiej ofercie prostych liczników energii, jak również wejść impulsowych, przeznaczonych dla wodomierzy i gazomierzy, umożliwia wygodne śledzenie zużycia energii. Analizując rozłożenie zużycia w czasie można zidentyfikować obszary, gdzie możliwa jest poprawa. Dodatkowo, gdy system wykryje wyjątkowo długotrwałe zużycie, np. wody, może poinformować użytkownika inteligentnego domu o potencjalnej awarii, a nawet umożliwić jej zdalne odcięcie. To bardzo przydatna funkcja, której często brakuje w rozwiązaniach związanych z gospodarką wodną i to one wyróżniają standardowy obiekt od inteligentnego domu.


Jak redukować straty energii w inteligentnym domu?

W inteligentnym domu zmienne warunki pogodowe przestają mieć znaczący wpływ na stan ciepła w pomieszczeniu dzięki automatycznym systemom sterowania roletami systemu KNX. Dostosowuje on ustawienie rolet do natężenia oświetlenia i temperatury zewnętrznej. Zamykając rolety, tym samym zacieniając pokój, lub otwierając je, gdy ustawianie do słońca może wspomagać wewnętrzne systemy ogrzewania i klimatyzacji, znacząco redukuje zużycie energii.

Systemy detekcji otwartych okien i drzwi nie tylko poinformują użytkownika w momencie wyjścia z domu, że pozostawił otwarte okno, ale także zadbają o to, aby chwilowo nie ogrzewać pomieszczeń, które właśnie wietrzymy. Tym samym inteligentny domu zawsze zadba o swojego użytkownika.


> POWRÓT DO BAZY WIEDZY

> AUTOMATYKA BUDYNKOWA

> INTELIGENTNY BUDYNEK

Poznaj naszą ofertę

Sprawdź naszą ofertę z zakresu automatyki budynkowej: systemów BMS, jak również urządzeń obiektowych.
Oferta BMS

Czat jest już dostępny

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.