• Zgodność z europejskimi przepisami w celu zmniejszenia ilości pyłu w atmosferze na terenie zakładu oraz emisji do regionu Dunkierki.
ArcelorMittal: Najważniejsze liczby historii klienta
Większe bezpieczeństwo pracowników, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Większa niezawodność, elastyczność i efektywność procesów
6,7 mln ton stali rocznie
Wyzwanie
• Huta musi działać nieprzerwanie, przez całą dobę, 365 dni w roku, co stanowi ogromne obciążenie dla zakładu i poziomu jego zapylenia. Każde wyłączenie powoduje efekt domina. Po przerwaniu przepływu piece natychmiast zaczynają się ochładzać, a ich powrót do prawidłowych temperatur wytapiania może zabrać od 1 do 2 dni.
• Zgodność z europejskimi przepisami w celu zmniejszenia ilości pyłu w atmosferze na terenie zakładu oraz emisji do regionu Dunkierki.
• Zgodność z europejskimi przepisami w celu zmniejszenia ilości pyłu w atmosferze na terenie zakładu oraz emisji do regionu Dunkierki.

Rozwiązanie
Usprawnienie procesu redukcji zapylenia w celu uzyskania lepszej jakości stali, niezawodności procesu i warunków pracy dzięki rozwiązaniu EcoStruxure™ Plant
Aplikacje, analityka i usługi: Usługi modernizacyjne
Sterowanie brzegowe: System automatyki Modicon M580
• 20 lat współpracy i doświadczenia w branży produkcji stali pomogło firmie Schneider Electric dostarczyć właściwe rozwiązania we właściwym środowisku.
• Architektura rozwiązania EcoStruxure Plant zapewnia zaawansowaną łączność usprawniającą sterowanie całym procesem — od zakładu po biura zarządzania.
• Funkcja zmiany konfiguracji w locie (ang. Change Configuration on the Fly, CCoF) sterownika Modicon M580 umożliwia zespołom technicznym i inżynieryjnym modyfikowanie systemu sterowania automatyką bez przerywania pracy systemu.
• Połączenie Ethernet sprawia, że sterownik M580 jest bardziej elastyczny, prosty w instalacji i łatwiejszy w zdalnym sterowaniu.
Aplikacje, analityka i usługi: Usługi modernizacyjne
Sterowanie brzegowe: System automatyki Modicon M580
• 20 lat współpracy i doświadczenia w branży produkcji stali pomogło firmie Schneider Electric dostarczyć właściwe rozwiązania we właściwym środowisku.
• Architektura rozwiązania EcoStruxure Plant zapewnia zaawansowaną łączność usprawniającą sterowanie całym procesem — od zakładu po biura zarządzania.
• Funkcja zmiany konfiguracji w locie (ang. Change Configuration on the Fly, CCoF) sterownika Modicon M580 umożliwia zespołom technicznym i inżynieryjnym modyfikowanie systemu sterowania automatyką bez przerywania pracy systemu.
• Połączenie Ethernet sprawia, że sterownik M580 jest bardziej elastyczny, prosty w instalacji i łatwiejszy w zdalnym sterowaniu.

Efekty
• Fabryka ArcelorMittal w Dunkierce osiągnęła większą elastyczność w zakresie swojej działalności. Jej personel może teraz przeprowadzać konserwację i wprowadzać zmiany w procesie bez konieczności spowalniania i zatrzymywania produkcji.
• Dzięki dostarczanym w czasie rzeczywistym aktualizacjom informacji o poziomach zapylenia personel odpowiedzialny za obsługę techniczną ma wgląd w stan całego zakładu i może łatwo zdecydować, kiedy i gdzie powinien interweniować. W związku z tym jakość stali jest stała, a warunki pracy na miejscu uległy poprawie.
• Dzięki rozwiązaniom Schneider Electric obsługującym IoT huta w Dunkierce zapewnia ciągłość produkcji i wzrost ogólnej produktywności, a przez to niezawodność wytopu stali przez całą dobę, siedem dni w tygodniu — zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.
• Dzięki dostarczanym w czasie rzeczywistym aktualizacjom informacji o poziomach zapylenia personel odpowiedzialny za obsługę techniczną ma wgląd w stan całego zakładu i może łatwo zdecydować, kiedy i gdzie powinien interweniować. W związku z tym jakość stali jest stała, a warunki pracy na miejscu uległy poprawie.
• Dzięki rozwiązaniom Schneider Electric obsługującym IoT huta w Dunkierce zapewnia ciągłość produkcji i wzrost ogólnej produktywności, a przez to niezawodność wytopu stali przez całą dobę, siedem dni w tygodniu — zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.
Poznaj naszą ofertę
Dowiedz się więcej

Rozwiązania dla sektora metalurgicznego

EcoStruxure Plant Profit Engine

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla producentów stali