Wyzwanie
• Przestawienie się na odnawialne źródła energii to jedno z największych wyzwań tego stulecia.• Dystrybucja energii elektrycznej jeszcze nigdy nie stanowiła tak dużego wyzwania.
• W jaki sposób Enel, największy dystrybutor energii elektrycznej we Włoszech, dostosował funkcjonowanie sieci tak, aby w pełni wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii i osiągnąć cel neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2050 roku?
Rozwiązanie
Efektywność i zrównoważony rozwój dzięki EcoStruxureAplikacje, analizy i usługi: Zaawansowany system zarządzania dystrybucją
• Inteligentna sieć w pełni wykorzystuje możliwości, jakie dają zgromadzone ze wszystkich systemów dane, aby elastycznie i dynamicznie dostosowywać się do zapotrzebowania.
• Przedsiębiorstwo Enel wykorzystało oferowany przez nas zaawansowany system zarządzania dystrybucją w celu opracowania wizualnego, matematycznego modelu sieci dystrybucji zasilania, w tym szczegółowych modeli sterowania napięciami, generacji rozproszonej, sterowania częstotliwością, reagowania na popyt oraz zarządzania danymi inteligentnej sieci.
• System ADMS to działające w czasie rzeczywistym rozwiązanie oferujące szeroki wachlarz funkcji ułatwiających planowanie, eksploatowanie, symulowanie i analizowanie sieci rozdzielczej.
• Ułatwia dostawcom zasilania obsługującym złożone sieci, takim jak Enel, zniwelować ryzyko przestojów i strat energii. Pozwala przedsiębiorstwu Enel scalić wszystkie dane pozyskane z istniejących systemów w pojedynczym, inteligentnie funkcjonującym systemie centralnym, a następnie przeprowadzić ich analizę i wyciągnąć wnioski, jakie działania należy podjąć.
Dowiedz się, jak dzięki wprowadzaniu innowacji na każdym poziomie Twoja firma może osiągnąć sukces.
Więcej na ten temat
-
Czy wiesz, że jesteśmy liderem na rynku systemów zarządzania dystrybucją (ADMS)?
-
Przeczytaj nasz e-book „Inteligentny zakład energetyczny”
-
Zaawansowany system zarządzania dystrybucją (ADMS)
-
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla zakładów energetycznych
System ADMS w połączeniu z rozwiązaniami do prognozowania pogody może zwiększyć korzyści z generacji rozproszonej
Więcej informacji
Więcej sukcesów klientów
Kliknij tutaj
Innowacyjne sieci, produkcja energii odnawialnej i bardziej świadomi konsumenci kształtują wizję nowego wymiaru energetyki w 3D+E
Pokaż więcej
Rezultaty
• Optymalizacja istniejących sieci bez konieczności podejmowania dalszych inwestycji.• Ponad 40% energii wytwarzanej we Włoszech pochodzi ze źródeł odnawialnych.
• Dzięki systemowi ADMS szacunkowe roczne oszczędności energii wynoszą 144 GWh.
• Roczna emisja CO2 została zmniejszona o 75 000 ton.
• Koszty społeczne i operacyjne związane z wdrożeniem ekologicznych metod pozyskiwania zielonej energii wcale nie muszą być wysokie.

“It is possible to integrate renewable resources and all the benefits of green energy while increasing the quality of service and the power quality.” Christian Noce, System & Project Manager, Enel.