HSBC Place: Najważniejsze sukcesy
Większe zadowolenie użytkowników
Najemcy zyskali większą kontrolę i lepszy wgląd w funkcjonowanie budynku
Zgodność z przepisami budowlanymi i certyfikacja LEED® Gold v4 i WELL Gold v2

HSBC Place, nowoczesny, przyciągający wzrok obiekt, który wymagał gruntownej modernizacji aby móc konkurować z innymi budynkami biurowymi, w tym:
- wymiany przestarzałej infrastruktury mechanicznej i elektrycznej,
- znalezienia sposobu na współpracę rozproszonych systemów końcowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie budynku,
- pomiaru zużycia energii i analiz.
Dzięki wdrożeniu systemu EcoStruxure Building Operation, zespół zarządzający i najemcy powierzchni biurowych w HSBC Place mogą obecnie kontrolować ponad 600 obszarów zarządzanych przez jeden centralny system. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom dostosowanie parametrów pracy urządzeń klimatyzacyjnych i oświetlenia, a zespołowi zarządzającemu pozwala na łatwe monitorowanie i sterowanie systemami zasilania, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz automatyki.
Kevin Humphrys, wiceprezes ds. zarządzania nieruchomościami, Epic Investment Services
Opinia klienta
„Biurowiec jest teraz budynkiem najwyższej klasy, nie tylko w Edmonton, ale także w Kanadzie”.
Produkty, oprogramowanie i usługi z których korzysta HSBC Place
- EcoStruxure Building Operation
-

EcoStruxure Building Operation
EcoStruxure Building Operation EcoStruxure™ Building Advisor -

EcoStruxure™ Building Advisor
EcoStruxure™ Building Advisor SpaceLogic™ AS-P serwer automatyki -

SpaceLogic™ AS-P serwer automatyki
SpaceLogic™ AS-P serwer automatyki SpaceLogic™ MP-V sterownik -

SpaceLogic™ MP-V sterownik
SpaceLogic™ MP-V sterownik SE(R)8000 i SE(R)7000 regulatory pomieszczeniowe -

SE(R)8000 i SE(R)7000 regulatory pomieszczeniowe
SE(R)8000 i SE(R)7000 regulatory pomieszczeniowe
Przeczytaj o innych sukcesach klientów
JLL
Chais Monnet
Swire Properties