Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Poznaj szeroką gamę naszych rozdzielnic SN

Szerokie portfolio niezawodnych i dopasowanych rozdzielnic średnich napięć Schneider Electric w izolacji powietrznej (AIS) oraz gazowej (GIS) do zastosowania w rozdziale pierwotnym i wtórnym energii elektrycznej.
Oferta obejmuje kompaktowe, modułowe i pierścieniowe rozdzielnice średniego napięcia (rozdzielnice SN) w izolacji gazowej oraz powietrznej z wysuwnymi wyłącznikami lub stycznikami próżniowymi oraz opcjonalnie w izolacji w gazie SF6. Rozdzielnice w izolacji gazowej z serii RM6 oraz FBX do 24 kV, a także FLUSARC mają zastosowanie na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych dzięki poziomowi napięcia izolacji do 36kV. Rozdzielnice średniego napięcia w izolacji powietrznej SM6 w dwóch wersjach do 24 kV i 36 kV występują z wyłącznikami próżniowymi lub SF6 wysuwnymi lub zabudowanymi na stałe. Do pierwotnego rozdziału średniego napięcia w zastosowaniu w energetyce, w elektrowniach, w przemyśle, w kopalniach, na stacjach transformatorowych i w infrastrukturze, Schneider Electric rekomenduje rozdzielnice w izolacji gazowej typu GMA do 24 kV, GHA do 40 kV, CBGS do 36 kV oraz powietrznej PIX MCSeT do 24 kV.
Poznaj nasze rozdzielnice SN

Poznaj nasze zaawansowane rozwiązania dla różnych zastosowań

Wide Angle View of city from an airplane

Przedsiębiorstwa energetyczne

Spectacular view of an almost golden gate to luxury

Infrastruktura handlowa i przemysłowa

Odnawialne źródła energii

Engineers working in a data center

Centra danych

Workers on production line in industrial clutch factory

Przemysł ciężki

Polecamy

 

SM AirSeT™

 

MCset 1-2-3

 

HVX

 

PM6

 

PremSet

 

RM AirSeT

Solar power plant with chemical plant background at sunset

EcoStruxure Grid

Zwiększ wydajność swojej zrównoważonej sieci stosując rozwiązanie EcoStruxure Grid.
Dowiedz się więcej Otwiera w nowym oknie

Potrzebujesz pomocy?