Zbierz dokładne dane i zyskaj więcej
Większość dzisiejszych firm z sektora informatycznego nadal boryka się z wyzwaniami związanymi z danymi, które ograniczają jej podejście w zakresie zużycia energii i zrównoważonego rozwoju. Potrzebujesz precyzyjnych, pełnych danych, które zagwarantują przejrzystość, przyspieszą proces decyzyjny i będą korzystnie wpływać na wyniki całego przedsiębiorstwa.
Cyfrowe zarządzanie danymi to klucz do sukcesu
Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w dane przedsiębiorstwa
Wykorzystaj rozwiązania doradcze wspomagane przez AI w swoich programach gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju
Sztuczna inteligencja (AI) pozwala firmom wykorzystać bazy danych do precyzyjnej i dogłębnej analizy jako podstawę strategii dotyczącej gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Optymalizacja zużycia zasobów w firmie i redukcja tych kosztów dzięki wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej i analizy ekspertów. Schneider Electric wdraża niestandardowe metody gromadzenia i agregowania danych, zapewniając dokładność i niezawodność danych pomocnych w podejmowaniu świadomych decyzji.
Gromadzenie danych sprawozdawczych na temat energii i informacji o zasobach
- Informacje o liczniku interwałowym
- Kanały danych z mediów
- Systemy zarządzania energią (EMS)
- Sprzęt i procesy
- Eksperci od pogody
- Systemy produkcyjne
- Źródła wyceny towarów masowych
- Faktury za media
- Systemy zarządzania budynkiem (BMS)
- Ręcznie wprowadzone dane użytkownika
- Zbiorczo przekazane dane użytkownika
- Wydajność wzorcowa
- Możliwość śledzenia oszczędności w programie dzięki karcie wyników
- Poznaj trendy na rynku energii
- Zyskaj wsparcie dzięki strategicznym decyzjom inwestycyjnym
Programy gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju z obsługą sztucznej inteligencji
Optymalizacja wyników
Programy gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju z obsługą sztucznej inteligencji
Optymalizacja wynikówOsiągnij strategiczne cele i szybciej osiągaj wyniki, łącząc ludzką i sztuczną inteligencję z lokalną wiedzą zdobywaną na poziomie cyfrowym.
Budowanie prawdziwej współpracy ze wszystkimi partnerami
Wszyscy partnerzy potrzebują danych sprawozdawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju i energii w skali przedsiębiorstwa, odpowiadających ich indywidualnym celom. Bez względu na odbiorców, dane gromadzone w Resource Advisor, naszym nagradzanym, działającym w chmurze oprogramowaniu do zarządzania energią, będą przydatne dla nich wszystkich.
Wspieranie przejrzystości w całym przedsiębiorstwie
Kadra kierownicza
- Monitorowanie kosztów w celu zwiększenia rentowności
- Ustawianie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi
- Zobacz wyniki w kontekście celów
Zamówienia i finanse
- Ograniczenie obciążeń administracyjnych
- Ustawianie i śledzenie budżetów na energię
- Znajdź oszczędności w zakresie energii na rynkach nieregulowanych
Obiekty i operacje
- Pomiar zużycia energii i kosztów
- Projekty optymalizacji efektywności energetycznej i ustalania jej priorytetów
- Ograniczenie kosztów zarządzania fakturami za media
Zrównoważony rozwój i środowisko
- Uproszczone raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju
- Obniż koszty związane ze zbieraniem danych
- Zwiększ zaangażowanie poprzez analizę i raporty
Łańcuch dostaw
- Audyty energetyczne w celu lepszego zarządzania ryzykiem towarowym
- Współpraca z dostawcami ma na celu zwiększenie wydajności
Klienci i inwestorzy
- Budowa kapitału marki
- Zapewnienie zaufania inwestorom
- Ograniczanie ryzyka PR

Poznaj 4 najważniejsze wskazówki, które pomogą Ci w osiągnięciu korzyści związanych z pojawiającymi się możliwościami oszczędzania energii, odkrywanymi w danych sprawozdawczych przedsiębiorstwa.
Osiągnij większe sukcesy w dziedzinie energii i zrównoważonego rozwoju
Osiągnij większe sukcesy w dziedzinie energii i zrównoważonego rozwoju
Uzyskaj wersję demo
Poznaj w praktyce działanie naszego nagradzanego oprogramowania sprawozdawczego do raportowania w dziedzinie energii — EcoStruxure™ Resource Advisor.
Zarejestruj się, aby otrzymać wersję demonstracyjnąEksperci o perspektywach
Nasi specjaliści z całego świata są gotowi pomóc Ci już dziś w opracowaniu strategii przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią.
Czytaj dalejSkontaktuj się z nami
Nasi specjaliści z całego świata są gotowi pomóc Ci już dziś w opracowaniu strategii obniżania rachunków w poszczególnych obiektach i przetwarzania danych.
Skontaktuj się z nami