Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego sieci

Ochrona przed cyberatakami

Przedstawiony przykład użycia pozwala zbadać, dlaczego i jakie poważne inwestycje są niezbędne dla sukcesu operatora systemu dystrybucyjnego (DSO).

Kompleksowe bezpieczeństwo cybernetyczne sieci

Podejmij kroki w celu zapewnienia ciągłości działania dzięki kompleksowemu bezpieczeństwu cybernetycznemu sieci. W celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa cybernetycznego zajmujemy się każdym obszarem ryzyka cybernetycznego dla Twojej firmy.

Informacje na temat cyberbezpieczeństwa sieci

Zapoznaj się z naszym studium przypadku, opracowaniem White Paper, przewodnikiem i wpisami na blogu, aby dowiedzieć się więcej na temat cyberbezpieczeństwa sieci.

1. Jakie są podstawy cyberbezpieczeństwa sieci inteligentnych?

Dzięki innowacjom i postępowi na świecie konwencjonalne sieci energetyczne przekształcają się w sieci inteligentne. Jednak, choć te inteligentne sieci oferują szereg korzyści, są bardzo podatne na cyberataki. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie systemów fizycznych inteligentnych sieci energetycznych przed cyberatakami oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa sieci energetycznych. Ponadto, cyberbezpieczeństwo nie powinno być traktowane jako modernizacja. Należy je raczej uznać za element rozwoju inteligentnej sieci. Ważne jest, aby chronić inteligentne sieci przed potencjalnymi atakami terrorystycznymi, zagrożeniami o charakterze szpiegowskim oraz podatnością na zakłócenia spowodowane klęskami żywiołowymi, awariami sprzętu i błędami użytkowników.


2. Dlaczego cyberbezpieczeństwo stanowi problem w inteligentnych sieciach energetycznych?

Ważne jest, aby zrozumieć, że systemy inteligentnej sieci energetycznej wykorzystujące IoT mają krytyczną infrastrukturę i obejmują złożone urządzenia, jak i architekturę. Cyberbezpieczeństwo stanowi poważny problem w systemach o znaczeniu krytycznym. W wyniku cyberataków poufność, dostępność lub integralność systemów łączności zostaje naruszona, co może zakłócić porządek publiczny i bezpieczeństwo narodowe oraz spowodować szkody gospodarcze na dużą skalę lub utratę życia. Dlatego też konieczne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa sieci elektrycznych.


3. Jakie znaczenie ma cyberbezpieczeństwo sieci inteligentnych?

Systemy inteligentnych sieci pomagają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w oszczędzaniu energii, zmniejszaniu kosztów, zwiększaniu przejrzystości i niezawodności oraz większej wydajności procesów. Jednakże zwiększone wykorzystanie systemów elektroenergetycznych opartych na technologii informatycznej podnosi podatność na zagrożenia cybernetyczne, co prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na odporne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby dostawcy energii przyjęli rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci inteligentnych w odniesieniu do zarządzania danymi i prywatności, bezpieczeństwa poprzez obronę warstwową, ustalenia kwestii strategicznych, określenia obszarów podatnych na zagrożenia, umiejętnego profilowania zagrożeń i utrzymania cyberbezpieczeństwa sieci elektrycznej.


4. Jakie wyzwania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa stoją przed inteligentną siecią?

Cechy charakterystyczne systemów inteligentnych sieci energetycznych, takie jak ograniczenia opóźnień, heterogeniczność, skalowalność, przepustowość i inne, sprawiają, że wdrażanie kompleksowych i jednolitych strategii bezpieczeństwa we wszystkich segmentach sieci jest dość trudne. Inteligentna sieć wykorzystująca Internet rzeczy składa się z milionów węzłów, co sprawia, że istnieje duża płaszczyzna dla cyberataku, który może mieć katastrofalne skutki dla niezawodności jej systemu.

Nasze rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa są wspierane przez EcoStruxure Grid, interoperacyjną, otwartą i obsługującą platformę Internet rzeczy, która pomaga w pełni wykorzystać dane i zintegrować nowe, połączone technologie w sektorze energetycznym. Oferujemy rozwiązania IoT w ramach połączonych produktów, kontroli brzegowej, aplikacji, analiz oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Potrzebujesz pomocy?

  • Rozpocznij tutaj!

    Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

  • Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

    Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

  • Gdzie kupić?

    Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

  • Zapoznaj się z FAQ

    Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

  • Kontakt z działem sprzedaży

    Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.