1. W jaki sposób można uzyskać pomoc, korzystając z usług Partnerów DCIM?
Partnerzy DCIM to oparte na chmurze, wielodostępowe rozwiązanie DCIM, które umożliwia jasny i przejrzysty dostęp do najważniejszych danych w celu bardziej precyzyjnego i wydajnego zarządzania centrami przetwarzania danych. To rozwiązanie do monitorowania IT klienta umożliwia analizę porównawczą, aby umożliwić użytkownikom dostosowanie wydajności urządzeń do standardów obowiązujących w danej branży. Dzięki praktyce outsourcingu usług (Managed Power Services) możliwe jest również zwiększenie przychodów i rozwój firmy bez względu na lokalizację.
2. Jakie są zalety korzystania z platformy EcoStruxure IT dla partnerów?
Wprowadzenie programu EcoStruxure IT dla partnerów umożliwia firmie poszerzenie oprogramowania i usług cyfrowych o zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo i monitorowanie środowiska. Oczywiście, wraz z nowymi możliwościami oceny i zwiększeniem oferty, zwiększą się również przychody. Takie rozwiązanie pozwala również stać się strategicznym doradcą, który będzie w stanie nawiązać długoterminowe relacje z klientami zapewniającymi rosnące źródło przychodów.