Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

NOWY RAPORT

Uwolnij potencjał sieci cyfrowej
W nowym raporcie analizujemy wpływ ostatnich trendów i innowacyjnych rozwiązań na sieci elektroenergetyczne. Poznaj strategie radzenia sobie z wyzwaniami i osiągaj sukcesy.
Pobierz raport
Illuminated skyscrapers of Manhattan at sunset, New York City, USA

Korzyści

Sylwetka pracownika zakładu energetycznego, dostęp do energii, efektywność energetyczna.
Wizualizacja, eksploatacja, optymalizacja i konserwacja sieci przesyłowych i podprzesyłowych

Potwierdzone we wdrażaniu złożonych systemów dla zakładów energetycznych
Podstacja elektryczna, rozdział energii elektrycznej, zarządzanie zasilaniem.
Działa autonomicznie lub w pełnej integracji z systemem ADMS firmy Schneider Electric Pełna integracja z systemem SCADA firm Schneider Electric lub możliwość integracji z używanymi dotychczas systemami SCADA
Podstacja elektroenergetyczna o wschodzie słońca, rozdział energii elektrycznej, zakłady energetyczne.
Większa niezawodność zasilania dzięki zapobieganiu zakłóceniom częstotliwości i przepływu energii Minimalizacja kosztów eksploatacji systemu elektroenergetycznego

EcoStruxure™ ADMS

EcoStruxure ADMS to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania siecią, które pozwala na niezawodne, bezpieczne i efektywne zarządzanie energią. Zoptymalizuj swoją sieć, korzystając z naszego znakomitego systemu.
Odkryj EcoStruxure™ ADMS

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie online, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Kontakt z działem sprzedaży

System ADMS nr 1 w rankingu z 2023 r.

Jesteśmy dumni z tego, że w rankingu Guidehouse Insights zostaliśmy sklasyfikowani na pierwszym miejscu wśród dostawców systemów ADMS.
Ten raport ocenia konkurencyjność rozwiązań ADMS i to, jak dobrze firmy są przygotowane do zaspokajania potrzeb klientów. Dowiedz się, w jaki sposób oceniono nasze kryteria rankingowe dotyczące wizji, strategii wejścia na rynek, partnerów, technologii, portfolio, cen i nie tylko.
Pobierz pełen raport

Wartość dodana dla zakładów energetycznych

SA Power Networks

Firma SA Power Networks używa rozwiązania Schneider EcoStruxure™ Grid do niezawodnego monitorowania i kontrolowania ogromnej sieci energetycznej.

Enel

Firma Enel zmodernizowała swoją sieć, korzystając z rozwiązania EcoStruxure Grid, w celu usprawnienia dostaw czystej ekologicznie energii.

SICAE, Francja

Francuski zakład energetyczny SICAE wykorzystuje ADMS EcoStruxure do optymalizacji sieci i efektywnego zarządzania integracją zasobów rozproszonych.

Zarządzanie stroną popytową — w akcji

Jak zareaguje system EcoStruxure ADMS, gdy pobór mocy gwałtownie wzrośnie?

Ochrona niezawodności sieci

Jak system EcoStruxure ADMS przygotowuje sieć na burzę i pomaga później przywrócić jej sprawność?

EcoStruxure™ Grid uwalnia nowy potencjał

Rozwiązanie EcoStruxure Grid przynosi korzyści zakładom energetycznym poprzez zwiększenie elastyczności i niezawodności, a także stwarza warunki do wdrażania nowych strategii wobec odbiorców komercyjnych, przemysłowych i korporacyjnych.

Materiały

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

1. Co oznacza skrót EMS?

Jest to skrót oznaczający system zarządzania energią. Zgodnie z definicjami systemów zarządzania energią, jest to oprogramowanie, które umożliwia bardziej efektywne monitorowanie, kontrolę i optymalizację zużycia energii przez firmy zarówno na poziomie infrastruktury sieciowej, jak i innych części przedsiębiorstwa. Są to narzędzia do monitorowania sieci, które umożliwiają wizualizację schematów zużycia energii. EMS pomaga w identyfikacji obszarów, które charakteryzują się niską efektywnością. Po zlokalizowaniu tych obszarów możliwe jest wprowadzenie szeregu sposobów na zmniejszenie strat w przypadku sieci przesyłowych i podprzesyłowych.

2. Jak działa system zarządzania energią?

Proces EMS odbywa się na wielu płaszczyznach i obejmuje monitorowanie, analizę danych, wizualizację, optymalizację, kontrolę i śledzenie wydajności. Monitorowanie polega na zbieraniu danych w czasie rzeczywistym za pomocą różnego rodzaju czujników. Po zebraniu danych oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie energią i usługi analizuje je w celu zidentyfikowania schematów zużycia energii i określenia obszarów o niskiej efektywności. Kolejnym etapem działania EMS jest przedstawienie przeanalizowanych danych. Najczęściej wyniki prezentowane są w przejrzystej dla użytkownika formie, wyświetlanej na panelu lub w postaci raportów. Później EMS dostarcza właścicielom odpowiednie strategie i środki w celu optymalizacji zużycia energii przy jednoczesnym zmniejszeniu jej strat. To oszczędzające energię narzędzie umożliwia również zdalne sterowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami i systemami. Pod koniec dnia system generuje raporty, w których znajdują się różne wskaźniki pozwalające monitorować skuteczność wdrożonych działań.

3. Jakie korzyści przynosi zastosowanie systemu zarządzania energią?

System EMS monitoruje i analizuje zużycie energii pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej. Umożliwia identyfikację obszarów, w których występują marnotrawstwo i nieefektywność. System EMS oferuje narzędzia do zarządzania siecią, które pozwalają firmom na wdrożenie skutecznych rozwiązań ograniczających zużycie energii. Optymalizując zużycie energii, można również obniżyć koszty operacyjne i zaoszczędzić na rachunkach za energię. Kolejną korzyścią płynącą ze stosowania systemu EMS jest zrównoważony wpływ na środowisko. Aby ograniczyć ślad węglowy, firmy monitorują zużycie energii i zarządzają nią. Nie należy zapominać też o kwestiach związanych z efektywnością, które można rozwiązać za pomocą danych i analiz prowadzonych w czasie rzeczywistym. System EMS jest również świetną opcją, jeśli chodzi o zapewnienie zgodności z przepisami.