Rozwiązania dla turbin wiatrowych: Główny obwód zasilania
Maksymalna efektywność pozyskiwania energii. Specjalistyczne rozwiązania dla energetyki wiatrowej mogą zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo głównych obwodów zasilania.
Rozwiązania dla turbin wiatrowych: Obwód pomocniczy
Oferujemy wszystkie potrzebne części — od tablic rozdzielczych po ochronę przeciwprzepięciową. Schneider Electric oferuje wszystkie części z gwarancją działania w trudnych warunkach panujących w turbinie wiatrowej. Zapewniają gwarancję bezpieczeństwa, modernizacji i kontroli kosztów.
Rozwiązania dla turbin wiatrowych: Sterowanie turbiną
Bezpieczeństwo i wydajność turbin wiatrowych wymagają instalacji kompleksowych, zautomatyzowanych systemów sterowania, rezerwowych systemów zasilania oraz czujników i detektorów.
Rozwiązania dla farm wiatrowych: Zbieranie energii w instalacji SN
Gdy instalacja obejmuje więcej niż jedną turbinę, pozyskana energia zostać zebrana, zanim zostanie dostarczona do siłowni. Aby zrealizować ten proces w jak najbezpieczniejszy i jak najbardziej wydajny sposób, operatorzy farm wiatrowych potrzebują systemu do zbierania energii w instalacji SN.
Rozwiązania dla farm wiatrowych: Bezpieczeństwo informatyczne usprawniające działanie sieci
Przyłączenie do sieci energetycznej wiąże się z szeregiem wyzwań, takich jak: przepięcia, spadki napięcia, zniekształcenia oraz oczywiście rygorystyczne wymagania formalno-prawne. Nawet niewielkie zmiany w przepływie energii mogą wyzwolić wyłączniki, a przez to spowodować przeciążenie sąsiednich obwodów i kaskadę kolejnych wyłączeń.
Rozwiązania dla farm wiatrowych: Scentralizowany nadzór
Eksploatacja farm wiatrowych są skomplikowana, zwłaszcza gdy mówimy o więcej niż jednej lokalizacji. Dlatego, gdy wynik finansowy zależy od zdolności do utrzymania turbin w dobrej kondycji, nie można pozwolić sobie na ryzyko i eksperymenty.