Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Globalne działania na rzecz ograniczenia wpływu statków na środowisko

Emisja zanieczyszczeń ze statków stanowi coraz większy problem dla środowiska. Na całym świecie na wielu polach podejmowane są zdecydowane działania mające na celu radykalne ograniczenie emisji ze statków, a tym samym poprawę jakości życia na naszej planecie. Dzięki naszej szerokiej gamie rozwiązań dla branży morskiej Twoje statki i ich eksploatacja staną się bezpieczniejsze, bardziej niezawodne i przyjazne dla środowiska.

Odkryj nasze rozwiązania EcoStruxure dla branży morskiej

Nasze udoskonalone rozwiązania do zarządzania sytuacjami wyjątkowymi pomagają zapewnić bezpieczeństwo załogi i mienia poprzez skuteczniejsze zapobieganie incydentom i ograniczenie ryzyka środowiskowego.

Kompleksowe sterowanie i monitorowanie są niezbędne do obniżenia kosztów eksploatacji na nowoczesnych jednostkach z mniej liczną załogą, a także do optymalizacji serwisowania floty. Redukcja emisji dwutlenku węgla nie będzie z kolei możliwa bez lepszego zarządzania całym łańcuchem energetycznym — od producentów do końcowych odbiorców.

Nasze wysoce dostępne rozwiązanie steruje głównymi systemami statku i nadzoruje je poprzez: generowanie alarmów i zarządzanie mocą; zarządzanie środkami i płynami głównego układu chłodzenia silników; sterowanie obwodami smarowania, balastu, sprężonego powietrza, paliwa i oleju, pompami przeciwpożarowymi i instalacją słodkiej wody.

Poznaj nasze oprogramowanie, produkty i usługi dla branży morskiej

Poznaj historie naszych klientów z branży morskiej

Scandlines optymalizuje zużycie energii

Zobacz, jak Schneider Electric optymalizuje zużycie energii w promach dzięki niezawodnemu rozwiązaniu do monitorowania zasilania.

Znaczące oszczędności paliwa i energii

Pomagamy firmie Thenamaris w pomyślnej implementacji projektów Schneider Electric i uzyskaniu idealnych warunków wentylacji i centralnego chłodzenia wodą w maszynowniach tankowców.

Port w Montrealu ogranicza wpływ na środowisko naturalne

Dostarczone przez Schneider Electric rozwiązanie do zasilania statków z nabrzeża (Shore-to-Ship) pomaga portowi w Montrealu w ograniczeniu skutków środowiskowych eksploatacji statków wycieczkowych oraz w spełnieniu rygorystycznych przepisów środowiskowych.

Ochrona zasobów przed zakłóceniami zasilania

Dowiedz się, w jaki sposób nasza innowacyjna usługa EcoStruxure Asset Advisor gromadzi i dostarcza użyteczne informacje, aby pomóc Compagnie du Ponant poprawić efektywność i wyniki.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi spostrzeżeniami na temat zastosowań morskich

Potrzebujesz pomocy?

Selektor produktów

Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.

Zapytaj o ofertę

Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Centrum Obsługi Klienta

Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu

1. W jaki sposób można usprawnić przemysł żeglugowy?

Istnieje wiele możliwych rozwiązań w zakresie innowacyjności i rozwoju w przemyśle żeglugowym. Aby zwiększyć wydajność operacji i osiągnąć zrównoważony rozwój, branża żeglugowa może wprowadzić automatyzację, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i wiele innych rozwiązań.

Przedsiębiorstwa żeglugowe mogą stosować różne systemy zarządzania żeglugą, rozwiązania energetyczne zapewniające nieprzerwaną pracę, rozwiązania cyfrowe i wydajne rozwiązania dla swojej branży. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań można znacznie usprawnić przemysł żeglugowy, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo eksploatacji instalacji elektrycznych na morzu.

2. W jaki sposób transport morski może być zrównoważony?

Czyste paliwo to atut branży żeglugowej, który może zaważyć na jej bilansie. Rezygnacja z paliw węglowych może przynieść negatywne skutki. Przemysł żeglugowy można jednak uczynić zrównoważonym dzięki przyjęciu środków technologicznych służących poprawie magazynowania energii i efektywności energetycznej, rozwiązań operacyjnych służących osiągnięciu efektywności działania oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Ponadto operatorzy terminali portowych i zarządy portów mogą efektywnie zintegrować możliwości zasilania przybrzeżnego, minimalizując koszty i ryzyko związane z projektem. Można to zrobić bezproblemowo dzięki rozwiązaniu ShoreBoX™ firmy Schneider Electric, które jest wstępnie zaprojektowanym rozwiązaniem w zakresie zasilania.

ShoreBoX™ to prosty system sterowania o zmiennych ustawieniach, który zapewnia pełną funkcjonalność sterowania i wydajność systemu przy maksymalnym wydłużeniu czasu pracy. Jest to jedno z najbardziej trwałych i niezawodnych dostępnych rozwiązań elektrycznych dla przemysłu morskiego.

3. Jak znaczenie mają nasze rozwiązania dla sektora morskiego?

Branża żeglugowa może dostosować się do tej nowej ery poprzez przyjęcie kompleksowych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań morskich i żeglugowych. Firma Schneider Electric oferuje szeroki pakiet rozwiązań dla branży żeglugowej, które pozwalają sprostać powszechnym wyzwaniom, takim jak efektywność operacyjna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i niezawodność.

EcoStruxure for Marine and Shore Power to kompleksowe rozwiązanie, które monitoruje zużycie energii na statkach i zwiększa oszczędności energii i prądu. Jest to architektura, która oferuje rozwiązania IoT w trzech kluczowych obszarach: połączonych produktów, sterowania brzegowego, aplikacji, analizy i usług.

Ponadto firma Schneider Electric oferuje systemy zarządzania statkami, rozwiązania do kontroli płuczek, bezpieczne zasilanie z wykorzystaniem jednostek UPS oraz rozwiązania ShoreBoX™.