Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania i korzyści

Nasz zintegrowany system sterowania automatyzacją procesów w górnictwie, obróbce minerałów i metali zapewnia elastyczność w zakresie inżynierii, eksploatacji i konserwacji, jak również bezproblemową integrację i przejrzystość pomiędzy wszystkimi operacjami w prostym środowisku. 

Nasze skalowalne systemy do automatyzacji procesów łączą narzędzia do kontroli i zarządzania zasilaniem, umożliwiając realizację celów produkcyjnych, operacyjnych i jakościowych.

  • Zaawansowana, rozproszona architektura wykorzystująca sieć Ethernet umożliwia zarządzanie złożonymi sieciami oprzyrządowania i aplikacjami o napędzie silnikowym
  • Zadania związane z projektowaniem, eksploatacją i konserwacją zakładu wykonywane w jednym środowisku
  • Zorientowanie na proces i na obiekt; zastosowanie jest zgodne z rzeczywistym układem kopalni
  • Biblioteka obiektów dedykowanych dla operacji górniczych, przetwórstwa minerałów i metalurgii
  • Upraszczają i standaryzują redukcję kosztów prac inżynierskich
  • Udoskonalenie funkcjonowania zakładu i zwiększenie przejrzystości
  • Łatwość konserwacji, modyfikowania, udoskonalania i rozbudowy

EcoStruxure Process Expert

EcoStruxure Process Expert korzysta z zasilania urządzeń Industrial Internet of Things (IIoT), aby zaowocować przyszłością zakładu. Jest to jeden system automatyki obejmujący projektowanie, eksploatowanie i konserwację całej infrastruktury, tak aby zakład funkcjonował w sposób zrównoważony i wydajny oraz był gotów na nowe wymagania rynku.
Dowiedz się więcej

Szukaj produktów i rozwiązań

 

Sterowniki programowalne PAC i PLC

 

EcoStruxure Control Expert (Unity Pro)

Zasilacze, ochrona zasilania i transformatory

Produkty do kontroli przemysłowej

Rozwiązania i korzyści

Optymalizacja procesów wykorzystuje dane procesowe i ekonomiczne w czasie rzeczywistym do określenia wartości nastaw, które dają maksymalny zysk operacyjny przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów regulacyjnych, zapewniając zrównoważoną wydajność zakładu i zwiększony zwrot z inwestycji. Przybliża proces do jego aktywnych ograniczeń, zmniejszając zmienność procesów w określonych procesach metalurgicznych i mineralnych, takich jak optymalizacja pieca czy walcowni.
  • Stabilizacja i wyższa jakość produktu oraz ograniczenie zmienności.
  • Maksymalizacja tempa produkcji i wykorzystania sprzętu
  • Obniżenie zużycia energii, wody i środków chemicznych.
  • Wgląd w pracę zakładu i operacje biznesowe w czasie rzeczywistym
  • Przechwytywanie, agregowanie i przekształcanie danych w łatwe do zarządzania i wartościowe informacje
  • Szybsze i bardziej stabilne zmiany stopnia
  • Ułatwienie operatorowi podejmowania decyzji

Quzhai Cement, Chiny

Oferowane przez nas rozwiązanie optymalizujące produkcję cementu – Cement Production Optimization – pozwala pracownikom monitorować, nadzorować i wykrywać nieefektywne obszary produkcji, a tym samym udoskonalać funkcjonowanie zakładu i ograniczać zużycie energii. Obejrzyj rozwiązanie na przykładzie fabryki cementu Quzhai Cement w Chinach. Przedstawiono także opinię klienta dotyczącą jego znaczenia dla działalności jego przedsiębiorstwa.
Tekst domyślny

SimSci APC

Tekst domyślny

SimSci DYNSIM

 

AVEVA™ Plant SCADA

 

PowerLogic PM5000

 

EcoStruxure™ Process Expert

 

Sterowniki PAC PLC

Rozwiązania i korzyści

Dynamic Simulation jest wszechstronnym, komputerowym symulatorem procesów, który pozwala użytkownikom sprostać wyzwaniom związanym z projektowaniem i eksploatacją nowoczesnej instalacji zakładowej w sposób bezpieczny i opłacalny. Pomagając w projektowaniu procesów, kontroli i projektowaniu systemów sterowania, Dynamic Simulation poprawia wydajność i zmniejsza nakłady inwestycyjne, a symulator szkoleniowy operatora zapewnia bezpieczniejsze działanie przy jednoczesnej poprawie wydajności i produktywności.
  • Zatwierdzanie projektu procesów oraz oszczędność czasu projektowania i oddania do użytku 
  • Weryfikacja systemów kontroli i unikanie kosztowych błędów przed uruchomieniem systemu 
  • Szkolenie operatorów w środowisku podobnym do środowiska zakładowego 
  • Ułatwianie transferu wiedzy

Szukaj produktów i rozwiązań Otwiera w nowym oknie

Tekst domyślny

Dynamiczna symulacja procesów

Rozwiązania i korzyści

Imersyjny system szkolenia operatorów w wirtualnej rzeczywistości (OTS) zapewnia wysokiej jakości środowisko wirtualnej rzeczywistości, które naśladuje rzeczywisty zakład, zapewniając realistyczne środowisko uczenia się, w którym można szkolić personel.

Można go wykorzystać do szkolenia proceduralnego, zapoznania operatora, szkolenia w zakresie reagowania na niebezpieczeństwa, zdobywania wiedzy lub planowania konserwacji, a także do poprawy ogólnej eksploatacji i bezpieczeństwa zakładu.

  • Wspiera zdobywanie wiedzy i transfer najlepszych praktyk 
  • Zwiększa wydajność operatora i personelu terenowego 
  • Ograniczenie kosztownych, możliwych do uniknięcia błędów 
  • Pomaga zapobiec niepotrzebnym pracom konserwacyjnym i naprawom

Szukaj produktów i rozwiązań Otwiera w nowym oknie

Tekst domyślny

Szkolenie dla operatora w VR

Rozwijaj się w erze cyfryzacji dzięki systemowi EcoStruxure

Dowiedz się, jak Schneider Electric wprowadza nowy wymiar energetyki w życie dzięki produktom połączonym z siecią, sterowaniu brzegowemu oraz aplikacjom, analitykom i usługom.
Dowiedz się, jak to działa

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

W jaki sposób przedsiębiorstwa działające w branży wydobywczej, metalurgicznej i metalurgicznej mogą zoptymalizować swoje procesy technologiczne i rafineryjne, aby zwiększyć rentowność i efektywność energetyczną?

Schneider Electric pomaga globalnym branżom wydobywczym, przetwórczym minerałów i metali oraz rafinacji przyspieszyć transformację cyfrową, dostarczając nowe, inteligentne, opłacalne, łatwe w użyciu rozwiązania do optymalizacji i zaawansowanej kontroli procesów, które zmniejszają ryzyko środowiskowe i poprawiają rentowność.

Jako lider w dziedzinie technologii przemysłowych, korzystając z naszego doświadczenia w dziedzinie Internetu rzeczy, możemy pomóc w dostarczaniu innowacji na każdym poziomie wysoce złożonych przedsiębiorstwach wydobywczych, metalurgicznych i mineralogicznych, a także w przetwórstwie i rafinacji poprzez produkty połączone z siecią, sterowanie brzegowe, analitykę i usługi.

Nasze skalowalne systemy do automatyzacji procesów integrują systemy zasilania i sterowania, zapewniając wydajność i wysoką jakość produkcji oraz ograniczając zużycie energii.

EcoStruxure Process Expert, nasz system automatyki wykorzystujący technologię IIoT, pomaga w innowacyjności różnorodnych procesów i maszyn w zakładach przetwórstwa i rafinacji przyszłości, w sposób zrównoważony i wydajny.

Nasze rozwiązania w zakresie sterowania procesami zapewniają prostą i bezproblemową integrację automatyzacji procesów w przemyśle górniczym, mineralnym i metalurgicznym oraz oferują elastyczność w zakresie inżynierii, eksploatacji i konserwacji.

Cement Production Optimization Solution zwiększa wydajność zakładów i efektywność energetyczną, umożliwiając osiągnięcie spójnych, wysokiej jakości produkcji i ograniczając zużycie energii.

Optymalizacja procesów w określonych procesach metalurgicznych i mineralnych wykorzystuje widoczność i dane ekonomiczne w czasie rzeczywistym, zapewniając maksymalny zysk operacyjny przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów regulacyjnych, zapewniając zrównoważoną wydajność zakładu i zwiększony zwrot z inwestycji.

Dynamic Simulation, wszechstronny, komputerowy symulator procesów, wspomaga projektowanie procesów, kontrolowanie i projektowanie systemów sterowania.

System szkolenia operatorów umożliwia uczestnikom szkolenia operatorów i personelu terenowego w interaktywnej wirtualnej rzeczywistości, które realizują te cele i ułatwiają transfer wiedzy.