Potężne wozidła są niezbędne w górnictwie. Przenoszą one materiał z punktu wydobycia do pierwszego etapu przetwarzania. Pojazdy te zużywają ogromne ilości paliwa i wymagają fachowej opieki i konserwacji. Jeżeli nie będą one zarządzane w sposób wydajny, mogą stanowić poważne obciążenie.
Rozwiązania i korzyści
Firma Schneider oferuje zintegrowany system zarządzania paliwem, który umożliwia górnikom uzyskanie pełnego obrazu zużycia paliwa na terenie kopalni, w tym poziomu paliwa w każdym obszarze, ilości wydanego paliwa oraz alarmów i raportów. Ponadto, w przeciwieństwie do innych systemów paliwowych, nasze rozwiązanie opiera się na telemetrii przemysłowej, która zapewnia bezpieczeństwo danych nawet w przypadku zaniku zasilania.
> Pełny obraz zużycia paliwa w całej operacji
> Wgląd w czasie rzeczywistym w stan paliwa w celu ułatwienia identyfikacji możliwości oszczędności
> Powiadomienia w czasie rzeczywistym do celów uzupełniania paliwa
> Identyfikacja potencjalnych strat spowodowanych oszustwami
> Pomiar, śledzenie, identyfikacja i alokacja zużycia paliwa na potrzeby lepszej rozliczalności według typu pojazdu, rodzaju paliwa i centrum kosztów
> Konfigurowalne raporty i trendy ułatwiające proces podejmowania decyzji
> Otwarte rozwiązanie umożliwiające integrację z innymi systemami
Broszura
Rozwiązania do zarządzania paliwem dla górnictwa: Zmień swoje wydatki na paliwo w możliwości!
Punkty serwisowe wozideł stoją przed wieloma wyzwaniami w zakresie prac konserwacyjnych, jak również monitorowania i zabezpieczania obiektów, w których przeprowadzane są te prace.
Rozwiązania i korzyści
Nasze zintegrowane rozwiązanie usprawnia konserwację wozideł, zarządzanie częściami, integrację obiektów oraz zarządzanie bezpieczeństwem, a także zwiększa wydajność przepływu pracy i zarządzania zadaniami. Można również połączyć niezależne platformy w zintegrowany system automatyzacji i gromadzenia danych.
> Zintegrowane platformy zarządzania budynkami i obiektami
> Mobilni pracownicy i system wspomagania decyzji
> Skuteczniejsze monitorowanie zużycia wody, środków smarnych, gazu, sprężonego powietrza i energii
> Zapewnienie scentralizowanego monitorowania zakładów w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania obiektami
Dowiedz się, jak Schneider Electric wprowadza nowy wymiar energetyki w życie dzięki produktom połączonym z siecią, sterowaniu brzegowemu oraz aplikacjom, analitykom i usługom.
Świadczymy usługi, które spełnią Twoje potrzeby biznesowe — od doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i ekologii do optymalizacji eksploatacji zasobów.
Zagrożenia cybernetyczne to dziś smutna rzeczywistość. Czy potrafisz chronić swoją firmę, a jednocześnie wdrażać nowe technologie, aby rozwijać się i osiągać najlepsze możliwe wyniki?
W programie tym nasi partnerzy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał rozwoju w dziedzinie rozwiązań przemysłowych i przeznaczonych do automatyzacji procesów.