Procesy operacyjne w przemyśle górniczym, mineralnym i metalurgicznym stają się coraz bardziej złożone. Spadek klasy surowców mineralnych, surowe przepisy i dzisiejszy krajobraz gospodarczy wymagają od przedsiębiorstw górniczych, przemysłu mineralnego i metalurgicznego optymalizacji działalności, procesów i zużycia mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych (od energii do odczynników), aby zwiększyć opłacalność. Globalny przemysł wydobywczy, mineralny i metalurgiczny potrzebuje nowych, inteligentnych i łatwych w użyciu narzędzi do optymalizacji i sterowania procesami. Nasze rozwiązania w zakresie sterowania procesami zapewniają prostą i bezproblemową integrację automatyzacji górnictwa, przetwórstwa minerałów i metali. Pomagają one dostosować cele biznesowe do wymagań we wszystkich obszarach działalności i w całym zakładzie.
Automatyzacja i sterowanie procesami

Automatyzacja w przetwórstwie i rafinacja minerałów to bardzo złożone procesy. Zarządzanie wieloma procesami i maszynami wymaga wielu sterowników i urządzeń terenowych w wysoce rozproszonej konfiguracji.
Szukaj produktów i rozwiązań
Optymalizacja procesu dla górnictwa, przemysłu mineralnego i metalurgicznego

Spadek klasy rud, coraz bardziej złożona mineralogia oraz potrzeba oszczędzania wody i energii wymagają od zakładów przetwórstwa metali i minerałów oraz od operatorów większej wydajności.
Zaawansowane sterowanie procesami stabilizuje i optymalizuje krytyczne procesy produkcyjne i zapewnia spójność, wysokiej jakości produkt i mniejsze zużycie energii.
Dynamiczna symulacja rozwiązań inżynieryjnych i szkolenia operatorów

Ujednolicone środowisko modelowania instalacji technologicznych obejmuje cały cykl życia instalacji, od symulacji, poprzez sprawdzenie systemu, szkolenie operatorów i uruchomienie.
Szukaj produktów i Otwiera w nowym oknie
Imersyjne systemy szkoleniowe w wirtualnej rzeczywistości

Interaktywne środowisko szkoleniowe w wirtualnej rzeczywistości dla operatorów i personelu terenowego.