Sterowanie pompami i silnikami
Zazwyczaj 60% zużytej energii elektrycznej służy do napędzania silników, z kolei 63% energii z silników jest wykorzystywane do pracy instalacji takich jak pompy czy wentylatory. Przy takich urządzeniach najczęściej wykorzystywane są proste systemy rozruchu silnia. Oznacza to, że silnik pracuje z pełną prędkością nawet wtedy, gdy wymagane są niższe poziomy przepływu. Ponieważ zakłady często stosują niewydajne metody sterowania lub limitowania osiągów, zużycie energii pozostaje wysokie. Rozwiązania pompujące od Schneider Electric zaprojektowano tak, by minimalizowały koszty i zwiększały produkcję.