Modernizacja i doposażenie systemów sterowania turbinami
Bezpieczeństwo całej produkcji i zakładu w bardzo dużym stopniu zależy od wydajności turbozespołów, dlatego awarie i nieplanowane przestoje mogą przyczynić się do znaczących strat w produkcji i zmusić do przeprowadzenia napraw. Często już sama modernizacja i doposażenie mechanizmów sterujących turbin może przywrócić wydajność maszyny, poprawiając produkcję i rentowność.
Rozwiązania do sterowania turbozespołami w przemyśle naftowym i gazowym
Kompleksowe rozwiązania do sterowania sprężarkami, w tym zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zapewnianie wydajności i współdzielenie obciążeń. Modernizacja turbin to najbardziej krytyczna inwestycja zakładowa, która zwiększa sprawność i bezpieczeństwo. Nieplanowane przestoje mogą się jednak wiązać z poważnymi kosztami, wynikającymi ze strat w produkcji i przeprowadzonych napraw. Nasze wysoce niezawodne rozwiązania do sterowania turbozespołami (TMC) chronią turbiny i zwiększają ich produktywność, bezpieczeństwo i żywotność.
Rozwiązania do sterowania turbozespołami w sektorze energetycznym
Zyskaj rozwiązanie do sterowania generatorem, w tym do sterowania zasilaniem i automatycznej regulacji napięcia (AVR). Ponieważ ogólny poziom produktywności i bezpieczeństwa w zakładzie zależy od turbozespołów, są one częstą najistotniejszą inwestycją kapitałową w sprzęt. Nieplanowane przerwy w zasilaniu lub awarie powodują znaczne koszty związane ze stratami w produkcji i naprawami, dlatego zwiększanie wydajności systemu TMC poprawia możliwości produkcyjne i ogólną rentowność zakładu.
Sterowanie turbinami na potrzeby modernizacji mechanicznej
Przedłużenie okresu eksploatacji urządzeń sterujących pracą turbozespołów (TMC) i poprawa ogólnej niezawodności dzięki modernizacji mechanicznej. Turbiny muszą działać bez zakłóceń przez dziesięć lat lub dłużej. Wymaga to użycia stabilnych mechanizmów sterujących, niezawodnych komponentów mechanicznych, możliwości przeprowadzania napraw i testów online oraz unikania niepożądanych włączeń. Ulepszenie wizualizacji, diagnostyki i symulacji pomaga wydłużyć czas między kolejnymi naprawami.
Usługi cyfrowe i sterowania turbozespołami
Skorzystaj z pełnej gamy usług inżynieryjnych i doradczych, które rozwijamy od dziesięcioleci w ramach naszej działalności na rynku rozwiązań do sterowania turbozespołami. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w turbozespoły wymaga stałego optymalizowania sprawności turbin. Poprzez stałe monitorowanie stanu maszyn wirnikowych menedżerowie zakładów i właściciele firm mogą zwiększać niezawodność, podnosić bezpieczeństwo, utrzymywać zgodność z pojawiającymi się normami i ograniczać przestoje.
1. Gdzie stosuje się turbozespoły?
Niemal każda z form energii odnawialnej z udziałem maszyn wymaga zastosowania turbozespołów. Czy to sprężarki, dmuchawy, wentylatory, pompy, czy turbiny — takie rozwiązania turbozespołów zawierają szereg istotnych komponentów do zastosowań w produkcji, przechowywaniu lub dostarczaniu energii odnawialnej. Zasadniczo turbozespoły dzielą się na dwie kategorie: pierwsza służy do produkcji energii elektrycznej. Obejmuje ona turbiny parowe, hydrauliczne i gazowe. Druga kategoria służy do zwiększenia ciśnienia całkowitego cieczy roboczej poprzez pobór mocy. Obejmuje ona pompy, sprężarki i wentylatory. Wraz z powszechnym wykorzystaniem rozwiązań procesowych turbozespołów i rozwojem w tej dziedzinie, konieczne jest posiadanie najlepszego w swojej klasie sterowania turbozespołami i rozwiązań procesowych w celu zapewnienia optymalnej wydajności i osiągnięcia celów energetycznych.
2. W jakim celu stosuje się turbozespoły?
Rozwiązania w zakresie turbin, generatorów, sprężarek i napędów, wraz z możliwościami modernizacji mechanicznej i szerokim zakresem rozwiązań w zakresie turbozespołów, umożliwiają osiągnięcie doskonałej jakości operacyjnej i optymalizację bezpieczeństwa. Turbozespoły mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii, procesów motoryzacyjnych, systemów lotniczych oraz do innych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Firma Schneider Electric oferuje rozwiązania procesowe dla turbozespołów do zastosowań ogólnych i strategicznych, poprawiające bezpieczeństwo i wydajność operacyjną, a jednocześnie umożliwiające lepsze monitorowanie wydajności i zarządzanie zasobami.
3. Dlaczego rozwiązania z zakresu turbozespołów są tak istotne?
Urządzenia technologiczne zasilane turbinami muszą pracować nieprzerwanie przez dekadę lub dłużej. Wymaga to solidnych urządzeń sterujących, niezawodnych elementów mechanicznych, wyeliminowania błędów, a także możliwości naprawy i przeprowadzania testów w trybie online. Rozwiązania w dziedzinie modernizacji mechanicznej mogą wydłużyć okres eksploatacji urządzeń sterujących turbinami i zwiększyć ogólną niezawodność dzięki poprawie wizualizacji, diagnostyki i symulacji — co pomaga zwiększyć wydajność operacyjną poprzez zapewnienie szybszych zwrotów. Firma Schneider Electric oferuje kompleksowe rozwiązania dla turbozespołów, w tym oprogramowanie, systemy bezpieczeństwa, sterowniki, takie jak EcoStruxure Triconex Safety Systems, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, sterowniki dedykowane oraz Human Machine Interface.