1. Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem procesów?
Zarządzanie bezpieczeństwem procesów to zestaw wytycznych i procedur, które służą zapobieganiu awariom i innym zdarzeniom lub minimalizowaniu ich skutków. Branże przemysłu związane z materiałami niebezpiecznymi muszą wdrożyć to zarządzanie, aby zapewnić pracownikom, wykonawcom i otoczeniu obiektu ochronę oraz bezpieczeństwo.
Zarządzanie bezpieczeństwem procesów obejmuje identyfikację, ocenę i kontrolę różnorodnych zagrożeń. Zagrożenia te są zwykle związane z używaniem niebezpiecznego sprzętu lub produkcją, obróbką bądź wykorzystywaniem niebezpiecznych substancji chemicznych.
2. W jaki sposób bezpieczeństwo funkcjonalne usprawnia działalność firmy?
Poprzez wdrożenie systemów awaryjnego wyłączania i precyzyjnego monitorowania, można przewidzieć wszelkie awarie i odpowiednio zareagować na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu. Niebezpieczne warunki wymagają natychmiastowych działań, takich jak zamknięcie obiektu i dostępu do jego otoczenia. Po wprowadzeniu zabezpieczenia możliwa jest eliminacja zagrożenia i przywrócenie zakładu lub innych jednostek przemysłowych do pełnej sprawności.
3. Gdzie można zastosować rozwiązania firmy Schneider Electric z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego?
Ponieważ systemy zarządzania bezpieczeństwem procesów mają kluczowe znaczenie dla branż, które stanowią duże zagrożenie dla personelu i środowiska, są dość często wykorzystywane jako środek bezpieczeństwa w sektorze przemysłowym. Dodatkowy plan zarządzania bezpieczeństwem ma zatem kluczowe znaczenie przy eksploatacji kotłów, palników, pieców, nagrzewnic i innych systemów wykorzystujących technologię spalania.
Ponadto, niezwykle ważne są odporne i dobrze opracowane systemy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i gazownictwa. Innym przykładem wprowadzenia takich środków bezpieczeństwa jest sprzęt wysokiego ryzyka w postaci turbin wodnych, sprężarek przemysłowych, generatorów i innych maszyn turbinowych.