Rozwiązania w dziedzinie ochrony zasilania i zarządzania: od domu, poprzez centra przetwarzania danych, aż po środowiska przemysłowe.

    Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

  • Sąd Najwyższy Stanu Nevada: APC — i nie trzeba szukać niczego innego W trakcie częstych przerw w dostawie zasilania Sąd Najwyższy Stanu Nevada działa bez zakłóceń, ponieważ ma plan zasilania rezerwowego, którego fundamentem są nasze systemy UPS. Fred Aker, specjalista ds. sieci w Sądzie Najwyższym, odwiedził nasze stoisko na targach Interop 2014 w Las Vegas i wyjaśnił, jak to się stało, że jego instytucja wybrała rozwiązania Schneider Electric zarówno do swojego centrum przetwarzania danych, jak i zasilania rezerwowego stanowisk biurowych.
  • Szkoły publiczne hrabstwa Mobile: Dzięki rozwiązaniom APC szkoły działają mimo częstych burz Instytucja lub firma działająca w regionie, w którym średnio w miesiącu obserwuje się 22 burze z piorunami, musi solidnie zabezpieczyć swój sprzęt komputerowy i sieciowy na wypadek przerw w dostawie zasilania. George Mitchell, zarządzający szkołami publicznymi hrabstwa Mobile w stanie Alabama, zadbał o takie zabezpieczenia. Jego instytucja używa zasilaczy bezprzerwowych APC SmartUPS do ochrony zasilania przełączników Cisco, które obsługują komunikację głosową VoIP i połączenia internetowe 90 szkół na podległym jej terenie. Więcej szczegółów poznasz, oglądając ten wywiad z Mitchellem, który nagraliśmy na targach Interop 2014 w Las Vegas.
  • Port Lotniczy im. Boba Hope'a: systemy APC przez 24 godziny na dobę pomagają w bezpiecznym transportowaniu 4 milionów ludzi

    Trudno wskazać bardziej typowy przykład infrastruktury krytycznej niż centrum przetwarzania danych portu lotniczego. Zapewnie zgodzi się z tym każdy pasażer samolotu podchodzącego do lądowania. Ale rezerwowego zasilania potrzebują nie tylko centra przetwarzania danych, w których działają systemy kontroli lotu i inne lotniskowe systemy IT. Port lotniczy to także setki innych instalacji i urządzeń — od oświetlenia pasów startowych po defibrylatory rozmieszczone w budynkach terminali. Aby zapewnić im wszystkim zasilanie, Port Lotniczy im. Boba Hope'a w kalifornijskim Burbank używa szeregu naszych systemów UPS, które gwarantują nieprzerwane funkcjonowanie portu w trakcie częstych w Kalifornii przerw w dostawie zasilania — wyjaśnia dyrektor portu ds. informatyki, Rudy Barrow. Mówi tutaj także o różnych wymaganiach specyficznych dla portu lotniczego i wyjaśnia, dlaczego od dawna port korzysta właśnie z naszych systemów UPS.

  • Security Central: 100-procentowa niezawodność monitoringu systemów alarmowych

    Warunkiem niezawodności zasilania rezerwowego jest nie tylko wybór odpowiedniego sprzętu, lecz także regularne testowanie go — dla uzyskania pewności, że nie zawiedzie w sytuacji krytycznej. Brett Springall, dyrektor zarządzający firmy Security Central zajmującej się monitoringiem systemów alarmowych, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego co tydzień testuje nasze zasilacze UPS, które stanowią uzupełnienie agregatów prądotwórczych w jego firmie. Z tego materiału wideo dowiesz się, w jaki sposób firma Bretta Springalla „bez najmniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu” przetrwała trzy przerwy w dostawie zasilania w jednym roku.

Czat jest już dostępny

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.