Notícias

    Fique a par das últimas notícias sobre a Schneider Electric Portugal

Schneider Electric facilita a continuidade do negócio para as pequenas e médias empresas com a introdução da Easy UPS 3S

  • Pegada ecológica otimizada, características avançadas de produto e especificações competitivas
  • Fácil instalação, utilização e manutenção
  • Responde às necessidades de clientes num vasto leque de indústrias e ambientes
  • Eleva os padrões da indústria com a nova UPS de 10-to-40kVA com eficiência até 96% em modo de dupla conversão e até 99% am modo ECO 

Lisboa, 19 de junho de 2018 – A Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão de energia e automação, anunciou o lançamento da EASY UPS 3S, uma UPS de 10-to-40kVA com especificações elétricas robustas. De fácil instalação, utilização e manutenção, esta UPS permite dar continuidade ao negócio das pequenas e médias empresas.

A Easy UPS 3S é uma combinação perfeita entre um design otimizado e características avançadas de produto, protegendo equipamentos críticos em diversos ambientes contra danos causados por quebras de energia, ameaças e picos de tensão. Esta unidade oferece até 96% de eficiência em modo de dupla conversão e até 99% de eficiência em modo de economização energética - ECO, elevando os padrões da indústria para UPS de 10-to-40kVA a outro nível. Os clientes também beneficiam da opção de serviço start-up para garantir que a Easy UPS 3S esteja configurada de forma adequada e segura para um ótimo desempenho, fiabilidade, segurança e tranquilidade.

“A Easy UPS 3S responde a uma necessidade de mercado por uma solução que oferece a melhor disponibilidade de energia, fiabilidade, capacidade de gestão, qualidade e conveniência para pequenas e médias empresas, Data Centers e fábricas”, sublinha Pedro Robredo, Vice-President, Secure Power, Schneider Electric. “Com esta nova oferta trifásica, a Schneider Electric é agora capaz de dar resposta às necessidades do cliente e aos requisitos dos parceiros numa vasta diversidade de setores e aplicações. Com a nova UPS 10-to-40kVA, os nossos clientes beneficiarão de fácil instalação, configuração, gestão e manutenção, além de maior eficiência”.

Esta nova oferta é robusta, com uma janela ampla de tensão de entrada e forte proteção contra a sobrecarga, tudo num tamanho compacto e leve. Este equipamento foi projetado e testado seguindo os procedimentos rigorosos da Schneider Electric – tornando-a uma excelente opção, tanto no espaço para Data Centers como para ambientes industriais de menores dimensões. A UPS implementa-se rapidamente e a instalação é direta. Possui uma interface de exibição intuitiva para facilitar a configuração e a monitorização, e os clientes podem monitorizar e gerir o status da UPS remotamente através de software de TI baseado na cloud EcoStruxure™ da Schneider Electric e localmente. A flexibilidade, versatilidade e competitividade da Easy UPS 3S, incluindo o seu curto tempo de entrega e grande variedade de aplicações, tornam-na facilmente adaptável para qualquer pequena e média empresa. A nossa configuração global de serviços, com fortes redes locais de especialistas em serviços, oferece aos clientes uma gama completa de serviços durante todo o ciclo de vida da Easy UPS 3S.

Os recursos inovadores e de fácil utilização da Easy UPS 3S incluem:

  • Operações com temperaturas até 40ºC
  • Revestimento adequado para proteção em ambientes severos
  • Filtro de poeira de fácil substituição
  • Fácil acesso ao serviço através do painel magnético frontal
  • Monitorização e gestão fáceis com os pacotes de software on-premise baseados na cloud do EcoStruxure IT ao comprar o cartão SNMP (Simple Network Management Protocol) opcional. Para mais informações, visitar www.schneider-electric.com/ecostruxure-it
  • O teste Easy Loop verifica o desempenho da UPS antes da conexão da carga, sem a necessidade de um banco de carga 
Para saber mais sobre Easy UPS 3S, por favor clique aqui.

Sobre a Schneider Electric
A Schneider Electric lidera a Transformação Digital na Gestão de Energia e Automação em Habitações, Edifícios, Centros de Dados, Infraestruturas e Indústrias.
Com uma presença global em mais de 100 países, a Schneider é líder incontestável na gestão de energia – em Média e Baixa Tensão, Alimentação Elétrica Segura e em Sistemas de Automação.
Fornecemos soluções de eficiência integrada que combinam energia, automação e software. No nosso Ecossistema global, colaboramos com a maior Comunidade de Parceiros, Integradores e Programadores através de uma Plataforma Aberta para proporcionar controlo em tempo real e eficiência operacional.
Acreditamos que bons colaboradores e parceiros fazem da Schneider uma grande empresa e que o nosso compromisso com a Inovação, Diversidade e Sustentabilidade garantem que Life Is On em qualquer lugar, para todos e em todos os momentos.
www.schneider-electric.pt