Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Notícias

    Fique a par das últimas notícias sobre a Schneider Electric Portugal

Schneider Electric expande gama Harmony com botões, interruptores e sinalizadores com design mais elegante, robusto e eficiente

Lisboa, 05 de abril de 2018 – A gama Harmony foi ampliada e melhorada com novos produtos que contam com um design moderno, com classificação IP69 e botões específicos para ambientes explosivos.

"A Schneider Electric esforça-se para oferecer, tanto aos fabricantes de máquinas, como aos quadristas e aos utilizadores finais, um produto resistente e com funcionalidades melhoradas, focadas na eficiência.
Além disso, os produtos Harmony são fáceis de selecionar e de adquirir, pois contam com mais de 17.000 pontos de venda, em todo o mundo”, garante
Andreia Coelho, Drives & Control & Signaling Product Manager da Schneider Electric Portugal.

Novo design com um estilo mais moderno a um preço acessível
A gama Harmony está disponível em diferentes versões – com aro em metal ou plástico – e com uma paleta de cores vivas para que as interfaces de controlo da máquina tenham um estilo moderno. Os novos produtos Harmony são resistentes e agradáveis ao toque, melhorando a qualidade das máquinas e dos quadros elétricos, tanto por dentro como por fora, sem aumentar significativamente os custos.

Um desempenho mais resistente mesmo em atmosferas explosivas
Os produtos Harmony garantem as necessidades de desempenho das máquinas e dos quadros elétricos em ambientes difíceis, conforme demonstrado no cumprimento das normas internacionais e dos certificados marítimos IEC e UL.
  • Alta resistência à poeira e à água: IP66, IP67, IP69, IP69K, Type 13, Type 4X
  • Intervalo de temperatura operacional de -40°C a 70°C
  • Alta resistência ao impacto até IK06
Maior eficiência do operador na fábrica
A nova gama Harmony inclui novos produtos desenhados para que o trabalho dos técnicos nas fábricas seja mais fácil e eficiente:
  • Sinal sonoro com classifação IP69 que oferece alarme duplo luminoso e sonoro.
  • Gama de produtos pensados especificamente para atmosferas explosivas.
  • Brilho e iluminação de toda a superficie para uma visão mais clara das funções de controlo.
Características inovadoras, para máquinas e quadros elétricos mais inteligentes
As entradas USB e RJ45 permitem que a atualização e a alteração de dados sejam mais fáceis e seguras: pode conectar-se um PC ou dispositivo de memória USB diretamente na placa frontal da carcaça da máquina, o que evita a entrada de poeiras e reduz os riscos elétricos. Os potenciómetros, os temporizadores e os sinalizadores trifásicos aumentam a precisão da máquina, com uma configuração simples, ajustes de sincronização e visualização do estado da fonte de alimentação trifásica.

Com a gama Harmony, a Schneider Electric oferece um conjunto mais completo de botões de pressão industriais, interruptores e sinalizadores.

Para mais informação sobre a nova gama Harmony, pode consultar o seguinte site.

Harmony faz parte do EcoStruxureTM, a arquitetura e a plataforma IoT aberta e interoperacional da Schneider Electric. EcoStruxure oferece mais segurança, fiabilidade, sustentabilidade e conectividade. O EcoStruxure tira partido das últimas inovações de IoT, mobilidade, sensores, Cloud, análises e cibersegurança para oferecer inovações a todos os níveis. Isto inclui o Controlo de Proximidade e aplicações, Análises e Serviços, além de produtos conectados.

Mensagens-Chave para Redes Sociais
  • Os novos produtos da gama Harmony: Botões de pressão, interruptores e sinalizadores, com um novo design mais atual, a um preço acessível.
  • Os novos produtos Harmony são muito resistentes e são especialmente criados para ambientes difíceis, como atmosferas explosivas e de alta resistência a impactos, poeiras e água.
  • Aumenta a precisão da máquina, mais do que nunca, com uma configuração simples e funções melhoradas na eficiência.
  • Estão disponíveis em mais de 17 mil pontos de venda, em todo o mundo.
Sobre a Schneider Electric

A Schneider Electric lidera a Transformação Digital na Gestão de Energia e Automação em Habitações, Edifícios, Centros de Dados, Infraestruturas e Indústrias.

Com uma presença global em mais de 100 países, a Schneider é líder incontestável na gestão de energia – em Média e Baixa Tensão, Alimentação Elétrica Segura e em Sistemas de Automação.

Fornecemos soluções de eficiência integrada que combinam energia, automação e software. No nosso Ecossistema global, colaboramos com a maior Comunidade de Parceiros, Integradores e Programadores através de uma Plataforma Aberta para proporcionar controlo em tempo real e eficiência operacional.

Acreditamos que bons colaboradores e parceiros fazem da Schneider uma grande empresa e que o nosso compromisso com a Inovação, Diversidade e Sustentabilidade garantem que Life Is On em qualquer lugar, para todos e em todos os momentos.
www.schneider-electric.pt