Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Notícias

    Fique a par das últimas notícias sobre a Schneider Electric Portugal

A Schneider Electric amplia a nova gama de sistemas de alimentação ininterrupta ‘Easy UPS’ que garante a continuidade da alimentação em diversos ambientes

  • A Easy UPS SRVS é uma UPS monofásica de dupla conversão on-line que garante uma máxima compatibilidade com cargas sensíveis ou críticas e assegura a continuidade do negócio de pequenas e médias empresas
  • A Easy UPS BVS é compacta e fácil de utilizar, pensada para as novas necessidades de energia segura em aplicações residenciais.

Lisboa, 09 de outubro, 2018 – A Schneider Electric, líder na transformação digital em gestão de energia e automação, amplia a sua gama de sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) ‘Easy UPS’ com dois novos equipamentos monofásicos. A gama Easy UPS BVS, pensada para o ambiente doméstico ou pequena empresa, e a série Easy UPS SRVS, que oferece proteção para condições instáveis de energia. Com estas duas novas UPS, a Schneider Electric amplia a sua oferta de produtos concebidos para responder às necessidades básicas de proteção da alimentação elétrica, incluindo nas condições mais instáveis.

A Easy UPS SRVS é uma UPS com tecnologia online de dupla conversão, de 1 a 10 kVA, ideal para assegurar a continuidade do negócio e proteger os equipamentos críticos de pequenas e médias empresas. Versátil, de elevada qualidade e a um custo competitivo, pode ser utilizada com uma ampla variedade de tensões, protegendo os equipamentos de variações de energia e permitindo o seu uso em condições de alimentação instáveis. A Easy UPS SRVS protege os equipamentos conectados de picos de sobretensão, raios e outras alterações no fornecimento elétrico.

Trata-se de uma UPS resistente e intuitiva que minimiza os custos de instalação e maximiza o rendimento, a durabilidade e a fiabilidade das baterias mediante uma carga compensada por temperatura precisa e inteligente. Tudo isto testado e certificado de acordo com os rigorosos padrões da Schneider Electric. Para além de se constituir como solução de continuidade de negócio para PME, as suas características convertem-na numa excelente solução para terminais de multibanco, equipamentos de vigilância, controlo de tráfego, telecomunicações, maquinaria industrial, entre outros.

As inovadoras características da Easy UPS SRVS incluem:

  • Maior potência de saída real em watts aplicada a equipamentos sensíveis.
  • Proteção por OVCD (dispositivo de corte por sobretensão)
  • Maior proteção por meio da tropicalização da eletrónica
  • Temperatura de operação até 50ºC
  • Gestão inteligente de baterias
  • Bypass automático e bypass de manutenção, permitindo a continuidade da alimentação mesmo quando falha a unidade UPS.
  • Interface intuitiva de LCD/LED, com informações detalhadas para diagnósticos rápidos.
  • Modo ECO, para uma maior eficiência 

“Todos os anos, as empresas perdem milhões de euros devido a interrupções no fornecimento elétrico e a outros problemas relacionados com a qualidade da energia, que ameaçam a capacidade das empresas de manterem em funcionamento as suas operações. A Easy UPS SRVS protege os equipamentos críticos de perturbações de energia, proporcionando confiança, fiabilidade e segurança à empresa, com grande qualidade e a um custo competitivo”, assegura Oscar Pons, Product Manager ITD da Schneider Electric.

Por sua vez, a Série Easy UPS BVS é constituída por equipamentos com tecnologia lineinteractive de 500 a 1000VA, com tomadas Schuko e IEC fáceis de utilizar e de grande qualidade, concebidos para operarem nas condições de fornecimento mais complexas. O formato compacto e em régua dispõe de furos de fixação que permitem a sua montagem em armários ou paredes.

No âmbito residencial, as Easy UPS BVS permitem alimentar dispositivos de baixa potência como equipamentos informáticos, sistemas e serviços de telecomunicações (TIC), assim como sistemas domóticos. A sua instalação assegura ainda a proteção dos referidos aparelhos contra danos causados por raios, picos de tensão e sobrecargas.

As características avançadas da Easy UPS BVS incluem:

  • Regulação automática de Tensão (AVR)
  • Tamanho compacto
  • Carregamento inteligente em modo desconectado
  • Função de arranque a frio
  • Autodiagnóstico da bateria
  • Serviço permanente de apoio ao cliente 
Se pretende obter mais informações sobre a Easy UPS SRVS, clique aqui. E, para mais informações sobre a Easy UPS BVS, siga esta ligação.

Sobre a Schneider Electric

A Schneider Electric lidera a Transformação Digital na Gestão de Energia e Automação em Habitações, Edifícios, Centros de Dados, Infraestruturas e Indústrias.

Com uma presença global em mais de 100 países, a Schneider é líder incontestável na gestão de energia – em Média e Baixa Tensão, Alimentação Elétrica Segura e em Sistemas de Automação.

Fornecemos soluções de eficiência integrada que combinam energia, automação e software. No nosso Ecossistema global, colaboramos com a maior Comunidade de Parceiros, Integradores e Programadores através de uma Plataforma Aberta para proporcionar controlo em tempo real e eficiência operacional.

Acreditamos que bons colaboradores e parceiros fazem da Schneider uma grande empresa e que o nosso compromisso com a Inovação, Diversidade e Sustentabilidade garantem que Life Is On em qualquer lugar, para todos e em todos os momentos.

https://www.se.com/pt/pt/