Notícias

    Fique a par das últimas notícias sobre a Schneider Electric Portugal

Schneider Electric lança os novos Botões e Paineis tácteis KNX, para a sua gama D-Life

  • Os novos botões e painéis tacteis KNX são o KNX Push-button Pro e o KNX Multitouch Pro
  • Esta nova geração insere-se na gama de produtos D-Life, a qual integra quatro níveis de operação, através de funções elétricas mais convencionais, aplicações mais simples dos mecanismos elétricos, pela conetividade Bluetooth e com a integração de funções avançadas com automação residencial, graças aos mecanismos domóticos dos interfaces KNX
Lisboa, 04 de outubro de 2017 – A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia e automação, anuncia o lançamento de novos produtos que integrarão a sua gama D-Life, o KNX Multitouch Pro e o KNX Push-button Pro.

Seja para residências, hotéis ou escritórios, a nova gama de interface de utilizador KNX vai ao encontro das necessidades, em termos de maior comodidade e conforto. O KNX Multitouch Pro pode ser instalado em todas as divisões, a partir de um ponto central, para controlar as funções gerais, tais como a temperatura, as persianas e a iluminação. Quanto ao KNX Push-button Pro, pode ser colocado em áreas onde seja necessária uma funcionalidade adicional de controlo local da iluminação e das persianas.

No caso do KNX Multitouch Pro, este combina a versatilidade funcional de um termóstato e de um botão de pressão multifunções com a filosofia operacional intuitiva de um smartphone ou tablet. Todas as novas funções podem ser controladas diretamente utilizando o ecrã sensível ao toque

Já o KNX Push-button Pro, com um design de elevada qualidade e operacionalidade intuitiva. Graças à sua funcionalidade flexível e um desenho de construção plana, o botão de pressão adequase perfeitamente a um ambiente sofisticado.

Para Fernando Ferreira, Ecobuildings Product Manager da Schneider Electric, “a nova gama de interface de utilizador KNX apresenta uma abordagem completamente nova no que respeita ao seu planeamento, comissionamento e instalação. Fizemos um esforço para melhorar o caráter user friendly do produto, ao introduzir esta nova tecnologia, que oferece o que poderemos considerar como uma operação intuitiva. Em suma, a nova gama oferece uma funcionalidade flexível, embalada num design elegante, o que por deixará satisfeitos os nossos clientes”

No passado, todas as funções do KNX tinham de ser pré-definidas antes da instalação. Agora, o novo interface de utilizador da KNX torna o planeamento mais simples. São necessárias apenas duas referências para uma instalação simples do KNX em todas as divisões, com base no número de funções necessárias. A alocação das funções desejadas pode ser implementada em qualquer momento do comissionamento. Uma função de comissionamento expresso permite a rápida conceção do projeto do botão de pressão.

Visão geral das funções

O novo KNX Multitouch Pro proporciona aos seus clientes uma grande variedade de funções práticas:
  • Termóstato com entrada analógica para sensor de chão
  • Controlo da iluminação, da temperatura, das persianas e do cenário através do ecrã tátil
  • Modo de exibição rotativo: uma função por janela - até oito funções principais
  • Modo de exibição vertical: duas funções por janela - até 16 funções principais
  • Controlo do cenário: até quatro cenários por janela - até 32 cenários
  • Bloquear/desbloquear: protege o sistema de acesso não desejado, utilizando um código de quatro dígitos
  • Sensor de proximidade: a iluminação do ecrã é automaticamente ativada quando um utilizador se aproxima
  • Função por gestos: controla uma função previamente definida através da utilização de um gesto específico
  • Proteção de ecrã personalizável

O novo interface KNX Push-button Pro oferece aos seus clientes as seguintes possibilidades de utilização:
  • Controlo da iluminação, das persianas e do cenário, através de uma tampa de sensor
  • Operação simples e intuitiva, graças à cor de estado iluminada
  • Iluminação: dois tons de branco ou branco e verde
  • Alocação flexível das zonas dos sensores
  • Modo noturno: controlado pelas horas ou ativado como cenário
  • Sensor de proximidade: iluminação do visor causada pela aproximação de um utilizador
  • Comissionamento expresso para programação rápida
  • As direções de grupo são retidas mesmo na posição em que cada função é alterada

Sobre a Schneider Electric

A Schneider Electric lidera a Transformação Digital na Gestão de Energia e Automação em Habitações, Edifícios, Centros de Dados, Infraestruturas e Indústrias.

Com uma presença global em mais de 100 países, a Schneider é líder incontestável na gestão de energia – em Média e Baixa Tensão, Alimentação Elétrica Segura e em Sistemas de Automação. Fornecemos soluções de eficiência integrada que combinam energia, automação e software.

No nosso Ecossistema global, colaboramos com a maior Comunidade de Parceiros, Integradores e Programadores através de uma Plataforma Aberta para proporcionar controlo em tempo real e eficiência operacional. 

Acreditamos que bons colaboradores e parceiros fazem da Schneider uma grande empresa e que o nosso compromisso com a Inovação, Diversidade e Sustentabilidade garantem que Life Is On em qualquer lugar, para todos e em todos os momentos.

www.schneider-electric.pt