Notícias

    Fique a par das últimas notícias sobre a Schneider Electric Portugal

Schneider Electric lança novo MG350S SmartX Actuator

27.04.2017

Lisboa, 27 de abril de 2017 – A Schneider Electric lançou, à escala mundial, a evolução da gama MG350, o MG350S SmartX. Perante o aumento de eficácia que este trará, pretende-se melhorar a qualidade de trabalho e oferecer maior conforto no seu funcionamento.

O novo atuador desta gama destina-se a controlar a modulação de válvulas de 2 ou 3 vias, até 2 polegadas, para aplicações de baixa e média exigência de água quente e fria, como Unidades de tratamento de Ar, ou o controle de grandes zonas com múltiplos terminais.

Este produto desenvolveu um conjunto de inovações técnicas. Destaque, desde logo, para facilidade com que o MG350S é instalado, bem como a calibração imediata logo na primeira ligação. A instalação é também facilitada por via de um conetor elétrico removível, pois permite que a cablagem seja efetuada antes da ligação ao conjunto de válvulas de atuação. Os ganhos são especialmente benéficos quando a colocação é feita em espaços mais pequenos ou de difícil acesso.

Entre as novidades, destaque, ainda, para o emissor de luz LED que integra esta nova unidade mecânica, com função de auxílio, que se repercute, tanto na sua operacionalização, como enquanto alarme. Espera-se que estra evolução facilite a deteção de quaisquer falhas; sempre que as válvulas fiquem bloqueadas, seja por via de sujidades, como por uma conexão de ligação solta ou as hastes da válvula danificadas, será emitido o respetivo alarme. Paralelamente, o atuador também emitirá um aviso em caso de perda do sinal de controlo ou outras falhas internas.

Especificações

O MG350S é parte da gama de oferta MG350, a qual liga a muitas famílias de válvulas com diferentes conexões mecânicas. Entre as principais caraterísticas da Plataforma MG350, destaca-se que:

  • Encaixa na V241 / V341 e V211(T) / V311(T);
  • O MG350S é especialmente desenhado para as válvulas de bronze VG210 e VG310, de 2 e 3 saídas. Estes modelos proporcionam as mais compactas soluções de válvulas de globo com roscas ISO;
  • O MG350V encaixa no VB-7000 através da rosca NPT.

Modelos:

  • MG350S-24F – Comando flutuante (3 pts)
  • MG350S-24M – Comando modulante (0-10V)

Dados técnicos:

  • Força: 350 N
  • Alimentação: 24 Vac/dc 50/60Hz
  • Tipo de válvula: MZX, VZX
  • Velocidade: 5 s/mm

Principais vantagens:

  • Terminal de conexão removível e facilidade de ligação
  • Autocalibração
  • LED para identificação da operação e alarmes
  • Operação direta ou inversa
  • Posições duais/controlo de flutuação
  • 0-10V/2-10V e operações direta/inversa em unidades proporcionais
  • Indicadores de posição
  • Controlo de estabilidade

O MG350S substitui com efeitos imediatos os atuadores AVUE e AVUX, quando usado sobre as válvulas Satchwell.

Sobre a Schneider Electric

A Schneider Electric é o especialista global em gestão de energia e automação. Com um volume de negócios de 25 mil milhões de euros no ano fiscal de 2016, os nossos mais de 144 000 colaboradores dão resposta a clientes em mais de 100 países, ajudando-os a gerir a sua energia e processos de forma segura, fiável, eficiente e sustentável. Do mais simples interruptor a complexos sistemas operacionais, a nossa tecnologia, software e serviços ajudam a melhorar a forma como os nossos clientes gerem e automatizam as suas operações. As nossas tecnologias conectadas vão redesenhar indústrias, transformar cidades e melhorar vidas. Na Schneider Electric chamamos a isto: Life Is On.

www.schneider-electric.com/pt