Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Notícias

    Fique a par das últimas notícias sobre a Schneider Electric Portugal

Schneider Electric lança TAC Xenta 122

02.05.2017

Lisboa, 02 de maio de 2017 – A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia e automação, acaba de anunciar o lançamento do TAC Xenta™122-FC Flexible Controller (Xenta 122), a sua nova aposta para o setor de controladores destinados a gerir o funcionamento de ventilo-convectores, bombas de calor, sistemas de tetos arrefecidos e aplicações similares.

A sua programação permite uma utilização em diferentes estágios de aquecimento, refrigeração e controlo da ventilação. O controlador pode ser configurado para usar uma variedade de atuadores de válvulas. No caso da bomba de calor, esta pode ser configurada para funcionar com um máximo de três compressores e lida com válvulas de inversão e isolamento. O Xenta 122 pode incluir, ainda, um estádio de aquecimento secundário, por exemplo, um permutador elétrico ou um permutador a gás.

Para Fernando Ferreira, Ecobuildings Manager da Schneider Electric, “a função Modos de Exceção é um dos grandes destaques do novo controlador, pois permite que os integradores de sistemas atendam facilmente a uma variedade de requisitos do cliente. Esta função permite pré-configurar diferentes modos que visam substituir o controlo normal, no caso de um evento específico. Estes incluem, por exemplo, a regulação da temperatura ambiente, da água ou do ar exterior, bem como de sensores de CO2, humidade relativa e ocupação”.

Todas as sequências de aquecimento e arrefecimento são fáceis de configurar, através da escolha do número de estágios ou o tipo de saída das listas suspensas. Os pontos de ativação e a limitação dos sinais de saída são ajustados facilmente e intuitivamente. Entre os atuadores que esta função suporta, destaque para: ponto de ativação configurado pelo utilizador, com dois e três estágios e histerese para um funcionamento suave; 3P (aumento/diminuição); PWM configurável; e, analógico 0-10 V.

A nova ferramenta da Schneider Electric fornece, ainda, um economizador através do sistema de amortecimento de ar externo. Este controlador ajuda a melhorar o clima interior e a garantir maior eficiência energética, em simultâneo.

O Xenta 122 é uma evolução do Xenta 121, sendo projetado para alcançar ainda maior precisão. E os dispositivos são compatíveis, as configurações do Xenta 121 podem ser usadas no Xenta 122.

Especificações

  • As sequências para aquecimento e arrefecimento podem ser configuradas em detalhe. Poderão ser utilizados atuadores LonWorks, através de variáveis de rede padrão LonWorks (SNVTs). Esta configuração garante um controlo de temperatura eficiente e preciso;
  • Utilizado preferencialmente na plataforma de Gestão Técnica EcoStruxure Buildings, Software StruxureWare™ Building Operation v1.9.1 da Schneider Electric, ou superior. Também podem integrar o sistema TAC Vista™ ou qualquer outro sistema LON.
  • Está certificado de acordo com o eu.bac Individual Zone Control para ventiladores e sistemas de tetos arrefecidos, por garantir melhor precisão no funcionamento e assegurar maior eficiência energética.
  • Suporta uma variedade de atuadores de controlo para os estágios de aquecimento e arrefecimento.

Caraterísticas principais:

  • Uma válvula comum ou duas válvulas separadas, para aquecimento e arrefecimento;
  • Estágios de aquecimento e arrefecimento definidos pelo utilizador;
  • Válvulas de inversão e isolamento integradas no controlador da bomba de calor;
  • Ventilador programável;
  • 24 VAC ou 230 VAC;
  • Modos de Exceção facilmente configuráveis pelo utilizador;
  • Certificação LonMark para fácil integração;
  • Fácil configuração por via da ferramenta de programação TAC ZBuilder.

Sobre a Schneider Electric

A Schneider Electric é o especialista global em gestão de energia e automação. Com um volume de negócios de 25 mil milhões de euros no ano fiscal de 2016, os nossos mais de 144 000 colaboradores dão resposta a clientes em mais de 100 países, ajudando-os a gerir a sua energia e processos de forma segura, fiável, eficiente e sustentável. Do mais simples interruptor a complexos sistemas operacionais, a nossa tecnologia, software e serviços ajudam a melhorar a forma como os nossos clientes gerem e automatizam as suas operações. As nossas tecnologias conectadas vão redesenhar indústrias, transformar cidades e melhorar vidas. Na Schneider Electric chamamos a isto: Life Is On.

www.schneider-electric.com/pt